This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:用作后置 DAC 放大器

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3151, THS3491, THS3217, THS3215, THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030531/ths3491-use-as-post-dac-amplifier

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件:DAC3151THS3217THS3215THS3091

大家好、

我打算在需要在超过100MHz 的频率下将+/- 8V 驱动到100 Ω 负载的应用中使用 DAC3151、后跟 THS3491。

噪声和失真并不是至关重要的。

连接这两个器件的建议方法是什么?

使用变压器? 使用 DAC 的电流输出还是单电流输出? THS3491作为 TIA 还是仅用于正常 V/V 同相配置?

任何想法或建议都值得赞赏。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 David、问得好、  

    几年前、我在这里为 TI 制定了产品路线图、您的摆幅太高、无法使用我将在这里使用的 THS3217、否则、  

    1.如果可以进行交流耦合、是的、将平衡-非平衡变压器接入 DAC 的正确端接至 V+输入可能是最灵活的方法-只需将 THS3491增益设置为该输入摆幅所需的值、并调整射频以获得平坦的性能。  

    我们有时在这里执行差分互阻抗、但通常使用 FDA 提供差分输出

    3.标准差分至单级可以正常工作,但与 CFA 有一些平衡问题和设计问题-如果您不需要 DC 耦合,我不会这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢快速响应、

    我确实需要直流耦合、因为这是一种带有可能的直流分量的 AWG。

    在给定此新信息的情况下、您能否进一步了解您推荐的解决方案。

    很抱歉在开头未说明此限制。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最简单但不便宜的方法是从 DAC 中使用 THS3215或 THS3217、然后再进入 THS3491。 互补至单端单端运算放大器要求在差分放大器上存在有源阻抗问题-这就是这些器件 D2S 级两侧的电阻值不相同的原因-比率相同、但按比例显示 匹配的阻抗、包括应用的有源阻抗方面。 这稍微改进了 D2S 级中的 HD2。 即使是适中的高清、100MHz 也并非易事、查看 THS3215和 THS3217中针对 D2S 级的图-在大约-30dB 的 THD 下、您可以在示波器上看到它。  

    如果您想尝试平衡 DAC 输出的阻抗、那么使用单个 THS3491进行设计要做的工作要多得多。  

    我在很多年前和之后尝试过这种方法、发现我在本应用手册中弄乱了方程式、但这将解释问题。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa135a/sbaa135a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步了解、我在100Mhz 下进入了 HD 数据表  

    是的、THS3215 D2S 级本身(如果您从该输出直接进入 THS3491、则可以禁用 OPS)就会显示这一点。 因此、在2Vpp (THS3491中需要8的增益)时、100欧姆负载中的噪声约为-50/-44dBc (HD2/HD3)、因此减轻该负载将有所帮助。 那么 THS3491会降低该 HD。  

    在 THS3217中使用更多的功率当然可以改善这一点、看起来大约为-54/-55dBc。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我将进一步介绍 THS3491唯一的设计、WOW 很难找到该 DAC 上的任何输出接口数据-数据表中没有我可以看到的数据、在 EVM 原理图中、我看到了这一点 (当然、这不是 TI 机密信息、需要将其清理干净、我猜是50欧姆的非板载设备、因此 DAC 希望在每个输出引脚上看到25欧姆、这很明显-这是正常的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我开始寻找一些先前的工作、这里是一个 THS3215 D2S、仅与20mA 尾电流 DAC 类似、通过100Mhz 实现良好且平坦的效果、  

    然后运行满量程正弦波10MHz 时、2Vpp 输出看起来很好、如果您想考虑这一点、那么 THS3491可以使用2Vpp 输出、  

    我只是在寻找源模型、现在我们来看看 THS3491单级、我认为它需要一个针对同相衰减侧和反相负载的仿真解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来、如果我为 THS3491提供2Vpp 反相、我会得到16Vpp、并且它在200MHz 范围内很好很平坦、这里有一个示例+/-8V 进入100欧姆100MHz、接下来我需要在反相侧设置一个附加 R 至接地、 计算噪声增益、确定在同相侧需要什么样的衰减、 将该信号折叠到 Rg 变为的有源阻抗中、然后在反相侧为 R 接地和衰减设置一个模拟解决方案、以在同相侧获得匹配增益幅度。 可能需要一段时间、  

    这里是这个仿真文件 TINA V9 -这也许是这个 DDA 模型的早期版本、但是可用。  

    e2e.ti.com/.../Inverting-THS3491-sim-DDA-model.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我非常感谢您的想法。

    将使用 THS3217和 THS3491来实现解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午 David、 这应该能为您提供所需的一切、我在这里将 THS3217仅使用 D2S 输出组合到了同相增益级、并使用了最新的 THS3491RGT 模型、这是一种稍快的封装版本- DDA 主要用于为 THS3091设计提供升级路径。关于620Mhz F-3dB、  

     

    这里是您的+/-8V 100MHz 输出。

    注释

    保持 D2S 输出上的寄生 C 非常低、  

    2.我在 THS3491的 V+输入中添加了一个10欧姆的串联电阻、有助于实现极高的 F 稳定性

    3.我使用了一个200欧姆的 D2S 负载来保持其响应平稳

    在这里的某个位置、大多数人添加了一个重建滤波器来平滑 DAC 步进。  

    5.此处不使用 OPS,因为 THS3491具有强大的性能,在这些条件下的 HD 较低。  

    最后一个文件、  

    e2e.ti.com/.../THS3217-D2S-tests-with-THS3491-gain-stage.TSC