This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365-Q1:工业版本具有比较功能

Guru**** 2380880 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2365-Q1, OPA2365
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030530/opa2365-q1-industrial-version-feature-comparision

器件型号:OPA2365-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA2365

您好!

由于交付情况、客户必须使用 OPA2365 (工业)而不是 OPA2365-Q1。 两者是否具有相同的电气规格以及技术差异在哪里?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

     汽车部件通过 AEC-Q100 (汽车电子委员会) 认证流程 来确定   汽车行业 IC 的可靠性。  

     OPA2365和 OPA2365-Q1具有相同的电气规格、此处的差异主要在于热性能和 ESD 等封装规格。  

    谢谢、

    Sima