This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:输出电压振荡对策

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028743/opa564-vout-oscillation-countermeasures

器件型号:OPA564

你好

我有要告诉您的东西。 谢谢你。 

我们正在开发步进电机驱动器、并考虑将 OPA564用于步进电机驱动器的输出级。 

如数据表中所述、VDIG 输入电压为5V、观察到 VOUT、但当输出电压设置在某种程度上增加时、VOUT 振荡。 
(
当 Vdig 打开时、Vout 振荡比 VDIG 关闭时更容易。)
 
我将附上一个数字 

绿色→
连接到电机时电机的输出电压、即 OPA564的 VOUT。
红色→这是用于检测电机输出电压理想电压与实际电压之间差异的 FB 电压波形。
OPA564输出与电机之间的电压由反馈电路反馈到运算放大器。
蓝色→IFLAG
黄色→TFLAG




当我开始使用 OPA564时、IFLAG 和 TFLAG 也会随输出电压振荡、 
但 μF μF 在 VDIG 和 GND 之间插入0.1 μ F 和47 μ F 电容器、IFLAG 和 TFLAG 会以某种方式停止振荡。
同样、我们希望消除 VOUT 振荡。
[测量环境] 
●用作5相电机的输出放大器(OPA564AIDWD x 5)
●VOUT 增益为4.7 (无电容器)
●将 OPA564AIDWD 电源垫按在散热器上以散热
●无强制空气
●V+→+可变电压(0~20V)
V-→GND
●ISET 端子→7.5kΩ→GND
●IFLAG 终端和 TFLAG 终端打开。
●Ω Tsense 端子连接到 GND。


如果您缺少任何信息、如果您能告诉我、我将不胜感激。 


















































  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    您能否发布完整的原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哥打圣、

    如果您能够与我们分享原理图、那将会很好。 此外、我想知道电机的 LCR 参数。 驱动的功率放大器的电流和频率。  

    我将在模拟方波驱动器后对问题进行评论。   

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 先生

    感谢您的回复、很抱歉您的回复很晚。 
    为此、我很抱歉、但原理图似乎不容易输出。 
    在检查了各种电路常数之后、发现振荡的原因可能不是 OPA564。 
    因此、我们正在考虑反措施、 
    但我认为有必要同时考虑 OPA564之外的其他可能性。

    1)
    热因素似乎也是振荡的原因。
    OPA564数据表的图45、如何具体解释这一点? 
    SOA 是否会根据散热条件而变化? 
    如果没有通气、V += 15V、V-= 0V、且 Vout 为5V、 
    水平轴为10V、垂直轴读数为0.3A。
    正确吗?

    2)
    我正在搜索 TI 产品。 如果您能告诉我是否有合适的 IC、我将不胜感激。

    [所需条件]
    ●μ V Iout 最大值>1A
    ●Vsupply MAX>20V
    ●比 VSUPPLY 15V 和 Iout 0.4A 高
    ●表面贴装
    ●越便宜越好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond 先生

    感谢您的回复、很抱歉您的回复很晚。 
    为此、我很抱歉、但原理图似乎不容易输出。 
    在检查了各种电路常数之后、发现振荡的原因可能不是 OPA564。 
    因此、我们正在考虑反措施、 
    但我认为有必要同时考虑 OPA564之外的其他可能性。

    我很抱歉,它与对凯先生的答复重叠了, 
    但如果您能回答以下问题、我将不胜感激。


    1)
    热因素似乎也是振荡的原因。
    OPA564数据表的图45、如何具体解释这一点? 
    SOA 是否会根据散热条件而变化? 
    如果没有通气、V += 15V、V-= 0V、且 Vout 为5V、 
    水平轴为10V、垂直轴读数为0.3A。
    正确吗?

    2)
    我正在搜索 TI 产品。 如果您能告诉我是否有合适的 IC、我将不胜感激。

    [所需条件]
    ●μ V Iout 最大值>1A
    ●Vsupply MAX>20V
    ●比 VSUPPLY 15V 和 Iout 0.4A 高
    ●表面贴装
    ●越便宜越好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哥打圣、


    1) 1)
    热因子似乎也是振荡的原因。

    如果没有通风并且部件配备了散热器、则部件在室温下不应出现过热或过热问题。  

    由于您没有完整的负载要求、我在仿真中汇总了一个具有电阻负载的 OPA564示例。  

    e2e.ti.com/.../OPA564-stepper-driver-08242021.TSC

    我无法评论 SOA、因为我没有 DUT 的运行参数。 但是、SOA 的运行取决于 Tambb 条件、在本例中驱动负载和(V+)- Vout、当然、OPA564背面的散热器。  

    问:如果您能告诉我是否有合适的 IC、我将不胜感激。

    ●μ V Iout 最大值>1A 
    ●Vsupply MAX>20V
    ●比 VSUPPLY 15V 和 Iout 0.4A 高
    ●表面贴装
    ●越便宜越好

    IC 用于什么应用?

    如果您正在寻找低成本功率放大器、OPA521 可能是不错的选择。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa521.pdf?ts=1629839517380&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您能为我提供设计要求、我可能会为您准备一个仿真。


    最棒的
    Raymond


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond 先生

    感谢您的回答。 
    对于 OPA564的 SOA、在识别方面没有任何区别 
    它会随热耗散条件而变化、只是一个参考值吗?

    我正在尝试设计一个散热器来消散 OPA564的热量。 
    是否有任何标准可确定 OPA564当时可以正常工作的范围?
    (例如、表面温度为~~°C 或更低)
     


    感谢您推荐备选候选人 OPA521、 
    而此处传输的信息并不方便。 
    我将查看数据表。 
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哥打圣、

    对于 OPA564的 SOA、在识别方面没有任何区别 
    它会随热耗散条件而变化、只是一个参考值吗?

    SOA 表示最大值 OPA564可以在指定温度下安全运行的电流或功率。 我认为是这样
    该图是使用电阻负载生成的。


    如果您正在驱动复杂负载的步进电机、则无法直接使用此图。 您必须进行计算
    OPA564输出驱动器上的平均功耗或 OPA564中的耗散功率。

    在 OPA564中获得平均功耗后、您可以计算/估算内部 IC 的结点
    温度下表。 脚注14表示可用于应用的类似散热器。



    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond