This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA286:我的 INA286仿真有问题

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA286

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030401/ina286-problem-with-my-simulation-of-ina286

器件型号:INA286
主题中讨论的其他器件:INA826

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我的仿真有问题。
数据表显示共模输入电压范围为-14V 至80V。
当共模输入电压为正时、输出电压正常、

但是、当共模输入电压为负值时、例如-10V、输出结果是错误的。
我将 REF1、REF2连接至 GND。

您能不能告诉我 我我仿真中有什么问题吗?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    是的、但您的差分输入电压变为负值、然后 INA826的输出也会尝试变为负值、相对于 REF1和 REF2的电势为0V。 因此、输出会进入负饱和状态。

    当您处于双向运行状态时、您需要将 REF1和 REF2引脚偏置为正电势、例如1/2 Vs。 更多详细信息、请参阅数据表的第7.4.1.2节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    感谢您回答 E2E 论坛上的问题。

    Kai 正确。 为了使用 INA286来测量双向电流、REF 引脚需要>0V、通常为1/2 Vs。 这会将输出偏置升至0V 以外的值、并允许输出在1/2 Vs 附近上下摆动。 必须执行此操作、因为 INA286不能将其输出驱动至 GND + 0.015V 以下。 实现这一目标的最简单方法是将 REF2连接到 V+、将 REF1连接到 GND、如数据表中第8.1.1节的图39所示。 我还在下面的原理图中展示了连接。 现在、您将看到、输入为30V 时、输出达到10.95V (相对于1/2 Vs、10.95V - 6V = 4.95V、这与您的仿真值相匹配)。 此外、在-10V 输入下、输出变为4.32V、即-1.68V、这也是相对于1/2 Vs 的值。 更改 REF2引脚连接位置的简单修复方法将纠正您的仿真。

    如果您需要更多帮助、请告知我们。

    路易