This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:lm311电路咨询

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM311, TL331, TL331B, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030408/lm311-lm311-circuit-consulting

器件型号:LM311
主题中讨论的其他器件: TL331TL331BTLV1701

尊敬的团队:我的电路如下所示。 电路输入正常。 电源正常。 该电路没有信号输出。。

输入脉冲信号约为200mV。 。设置约为160mV μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTG、

    EL816光电二极管的输入和输出引脚交换。 电路的输出端子位于错误的位置。 查看 EL816的数据表。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai,很好的收获。   

    我们将保持开机自检打开一段时间、同时 客户纠正电路配置。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTG、

    同意使用光隔离器。 您需要"水平翻转"、"ValueAct"输出需要脱离隔离器的引脚1而不是 GND。

    但是、由于 LM311不是接地感应器件、因此超出了输入电压范围。

    您的电路的有效输入范围为+0.5V 至+22.8V。 您的最大输入电压为0至0.2V。 虽然现在可能"看起来"正常工作、但您会遇到过热问题、可能会遇到过冲。

    我推荐 TL331、TL331B 或 TLV1701、尽管它们稍慢。 如果您可以使用较低的电源电压(<5V)、则有更多选项。