This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2156:OPA2156是否可以用作比较器?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, OPA2156, TLE2142, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030050/opa2156-can-opa2156-be-a-comparator

器件型号:OPA2156
主题中讨论的其他器件:OPA2192TLE2142OPA828

大家好、

我们使用 OPA2192和 OPA 2156作为比较器、但当我们输入 INA 信号时、OPA2156的行为是错误的。 OPA2156输出看起来很短、因此 INA 电流较大、输出电压也越来越小。 我不确定为什么 OPA2156不能用作比较器。  

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    根据数据表的第6.1和7.2节、OPA2156在输入之间具有保护二极管。 因此 OPA2156不能用作比较器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    对于 OPA2156具有输入钳位二极管的情况、KI 完全正确、这使得它无法用于大多数比较器应用。 例外 情况是两个 OPA2156输入之间的电压差保持在远低于背对背输入钳位二极管的正向导通电压(<几百毫伏)、并在线性共模电压范围内运行。

    OPA2192 不使用输入钳位二极管、因此可更方便地用作全输入范围比较器。 此外、它还具有轨到轨输入和输出电压范围以及快速输出过载恢复时间。 它可实现良好的中等速度比较器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas 和 Kai:  

    感谢您提供信息。 您是否可以告诉我、是否有与 OPA2192引脚兼容但压摆率更高(如40V/us)的解决方案?

    如果没有合适的 P2P 设备、您可以建议使用非 P2P 设备、但压摆率更高。


    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您需要什么电源电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    VCC 应为+27V。 我发现  TLC214x、但 Vcc 仅支持22V 电压

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双 TLE2142典型压摆率可满足您的40V/us 最低要求、但具有150V/us 压摆率的单通道 OPA828将是更好的选择。