This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2272:- TLC2272MJG 与 TLC2272MJGB

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2272, TLC2272M-MIL, TLC2272M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028943/tlc2272---tlc2272mjg-vs-tlc2272mjgb

器件型号:TLC2272

我们的设计采用了 TLC2272MJG、并通过了 DO-160测试和认证。  似乎唯一可用的器件是 TLC2272MJGB。  在浏览您的网站、数据表和 Google 几个小时后、我无法确定"B"后缀的含义。  您能告诉我这两个器件是否相同、如果我们使用后缀 B 器件、是否需要重新测试。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

     TLC2272MJG 与 TLC2272MJGB 封装均已停产、TI store 中未显示这些封装。

    https://www.ti.com/product/TLC2272#order-quality

    非 SMD 封装仍显示在 Mouser.com 中;而慕斯器尚未记下传统器件、而慕斯器商店中不提供这些器件。   

     https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/TLC2272MJG?qs=%2Fha2pyFadujRpncpwJmH4G4Pr9MduXI%2FHbJJ1ah1R%252Bo%3D

    https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/TLC2272MJGB?qs=%2Fha2pyFadujJ71QWcjGw1MWq2P5%2FUcS47U0JmiEhmwgBUiS%2FEBgdsw%3D%3D

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很困惑。  TI 显示库存并表明产品处于活动状态。

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TLC2272MJGB&HQS=ocb-tistore-invf-storeinv_ASC-invf-store-oemstrade-wwe

    如果该器件不再处于活动状态、则如果后缀 B 为同一器件、我们需要进行紧急购买寿命。  请告诉我 B 后缀器件的区别。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题不是关于 TLC2272、而是关于 TLC2272M-MIL。

    电气特性没有差异。 TLC2272MJGB 的器件标识与5962-9555201QPA 的器件标识相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我认为"B"代表水管用(铅)。

    www.ti.com/.../

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    如果电气上没有差异(根据数据表)、则封装是相同的、那么我们可以使用任一版本。

    是否有人可以确认 Raymond 是否正确、这些器件不再制造?  TI 网站显示、即使非 B 后缀不可用、这两个都处于活动状态。  我们需要知道、在仍有器件可用的情况下、我们是否需要进行终身购买。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我已在该部件中报告了冲突信息、质量团队正在调查此事。 我将在得到答案后立即通知您。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我仍在等待质量团队的回复。  我将在收到团队回复后立即发布回复。  

    由于 TI 指示  TLC2272MJGB 处于活动状态、因此必须为真。 我无法确定 CDIP-8封装为何未在常规 TLC2272数据表中列出、而 TLC2272M 系列具有自己的单独数据表、其中两个器件使用相同的裸片设计(军用/航天/航天产品筛选资质和/或规格要求可能不同)。  

    以下是 TI 网站 TLC2272M 产品的购买列表。

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TLC2272MJGB&keyMatch=TLC2272MJG

    TI 最近对航空航天/军事/航天产品进行了一些重组、我觉得该产品可能与变更有关。 请耐心等待我们、我们将根据您的询问向您提供解释和调查结果。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc2272m-mil.pdf?ts=1629491883171&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc2272.pdf?ts=1629491982825&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLC2272

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我仍在处理您的查询。  很抱歉、此查询需要很长时间、

    TLC2272M 产品系列已集成为 TI 航天国防产品的一部分。 我正在尝试找到对产品有一定了解的工程师。 我将在收到更多信息后立即通知您。  

    我们已确认  TLC2272M 产品系列已激活。 我的早期评估是错误的。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    您能告诉我这两个器件是否相同、如果我们使用后缀 B 器件、是否需要重新测试。

    以下是您的查询的摘要回复。  

    TLC2272MJG 和 TLC2272MJGB 都是有源器件。 两个器件具有相同的裸片设计。  

    TLC2272MJG =陶瓷封装中的常规商业处理

    TLC2272MJGB = QML 处理。  (合格制造商列表)

    QML 处理必须符合微电子制造实践中 MIL-PRF-38535标准的某些要求+质量保证和可靠性。 这与有关安全飞行和认证的 DO-160文档和要求类似。

    如果您有其他问题、请告诉我。 。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    Celmens 基本上回答了我的问题、说电气特性没有差异、然后说 B 后缀的器件标识与5962-9555201QPA 相同。

    您的最后一个回复澄清了、更进一步的、相同的裸片仅进行 QML 处理。

    我的最后一个担忧是该部件是否已停止工作。  您已经回答了、我不必再担心购买终身产品。

    感谢您对此问题的帮助、

    James