This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061-Q1:在工作结温或环境温度范围内、VCM 和 VO 的最小值和最大值是多少?

Guru**** 2503185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030410/tlv9061-q1-how-much-vcm-and-vo-min-and-max-over-operating-junction-or-ambient-temperature-range

器件型号:TLV9061-Q1

大家好、  

在工作结温或环境温度范围内、VCM (共模电压范围)和 VO (电源轨的电压输出摆幅)的最小值和最大值是多少
kΩ"8.7电气特性"显示"对于 VS (总电源电压)=(V+)–(V–)= 1.8V 至5.5V (TA = 25°C、RL = 10k Ω 连接至 VS/2、VCM = Vs/2、VOUT = Vs/2 (除非另有说明)"。  

此致、
Ochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCM 进入电源轨;这在其他温度下不会改变。

    图8-29显示了驱动强度通常随温度升高而降低的情况。 电源轨的输出摆幅将相应增大。 没有关于最坏情况的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  

    此致、
    Ochi