This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:CR (高通)滤波器驱动电路

Guru**** 2421440 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, TINA-TI, OPA695, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029587/ths3491-cr-high-pass-filter-drive-circuit

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA695OPA855

您好!

我想请您就所附的电路提供一些建议。

电路为 THS3491 (G=4)+ CR (0.1uF+50 Ω)滤波器电路。

我想知道该电路是否工作正常。

我尝试使用 TINA-TI 对电路进行仿真。

根据结果(阶跃响应和波特图)、我想此电路将正常工作。

所以我做了电路的试验板、并在另外一天对它进行了评估。

因此,尽管输入为0V,但输出端出现大约-0.3V 直流(+小型交流信号:大约100MHz)的信号。

然后器件温度约为80度...我应该会有大电流在流动...

当移除 CR 电路或 在 THS3491 OUT 引脚和 CR 电路之间设置了大约50欧姆- 100欧姆寄存器(R2)时、

输出正常(0V)、温度也降至40度。  

我想这种现象的根本原因(-0.3VDC 出现)是直接驱动"C"(0.1u)负载、但我不确定。

如果你对这个问题有任何建议,我会很高兴。

非常感谢您的大力支持。

此致、

Takumi

e2e.ti.com/.../THS3491RGT-G_3D00_4.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    R26过小。 这样、OPAMP 在较高频率下会产生50R 负载。 这将导致 THS3491内产生较大的散热。

    请展示完整电路并详细说明您想要实现的目标。 还请告诉我们、您想将什么连接到高通滤波器后面的输出? 是50R 电缆吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    感谢您的回复!

    我明白了。

    如果可能、您会告诉我 R26的最小值吗? 大约100欧姆??

    起初、目的是驱动50R 负载(电缆)...

    但现在、用途发生了变化、放大器不需要驱动50R。

    虽然我想向大家展示整个电路、但我不能这样做、我对此感到遗憾。

    您能不能代替您的电子邮件地址告诉我?

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai-Saan、

    让我向您展示随附的当前方框图。

    如果你给我一些评论,我会很高兴。

    感谢您的支持!

    最棒的地方

    Takumi

    e2e.ti.com/.../Block-schema.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午 Takumi - San

    您的方框图显示了 THS3491的3级、增益为100X。  

    THS3491是最佳的高大信号带宽器件。 前3阶段的早期阶段可能不需要该压摆率。 不妨考虑使用更低的电源、静态器件、如 OPA695或 OPA855。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    我要移除 R26。 当没有电缆时、无需使用它。

    有效负载(从您的块架构中删除234R)看起来非常合理。 与100nF 电容一起形成一个转角频率为6.8kHz 的高通滤波器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上、Michael - San、

    感谢您的回复和建议。

    让我检查 OPA695和 OPA855。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    感谢您的评论。

    我了解负载是合理的。

    此致、

    Takumi