This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:INA118 ampr 问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030103/ina118-ina118-ampr-issue

器件型号:INA118

您好,  

我们目前正在使用上述器件来感应宽范围的电压,请在 pdf 及其 LTSPICE 等效项(仅用于单通道的图形表示)中找到原理图。

问题说明:我们已将上述电路设计为增益=1。 但是 ,在所有 INA 上都观察到了一些奇怪的图案( offset )(我们在设计中使用了7种这样的 INA )。 请查找单通道的读数。  

偏移在所有 INA 中看起来都是一致的。  

您能不能评论同样的内容。  

Gaurav  e2e.ti.com/.../4263.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    问:我们已将上述电路设计为增益=1。 但是 ,在所有 INA 上都观察到了一些奇怪的图案( offset )  

    我将在 pdf 文件中对原理图进行评论。  

    根据您提供的表格和原理图、输入端的 Vin+>Vin-和计算输出端应为正。 (如果 Vin+< Vin-、输出将为负)。 观察到的输出与输入显著断开、并且似乎没有任何输出到输入相关性。 您是否已检查 PCB 中的原理图布线? 我猜是因为 PCB 中的布局、连接和/或焊接问题存在错误。  

    BTW、这不是 INA118的 Vos 或电压偏移问题、它应该在 UV 至 mV 范围内(在 INA118配置中 Vref = 0V)。  

    下面是 INA118中的仿真、您可以看到、当输入为0-6Vdc、输出跟随增益= 1V/V 的输入时、这是一个线性关系  

    e2e.ti.com/.../INA118-E2E-08242021.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    如果安装了正确的元件、布局良好、电源电压干净、稳定且无鼻、失调电压可能由振荡引起。 由于电压表输入的高容性负载、将电压表直接连接到输出会导致不稳定。 最好在插入100...250R 隔离电阻器后重复测量、该电阻器的最佳安装位置是非常靠近 INA118的输出引脚。

    Kai