This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:INA128UA/2K5

Guru**** 2561470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028483/ina128-ina128ua-2k5

器件型号:INA128

各位专家、您好!

我们的客户收到了 Arrow Electronics 提供的 INA128UA/2K5 DC:2104。 在同一卷带上,他们看到:

1、2个样本之间采用不同的模具封装。

2. 2个样本之间的不同字体格式。

这些在制造环境中是否可行?

对于此器件型号、该怎么办?

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA128UA.jpg

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA128UA_2D00_2.jpg

感谢您的专家建议。

谢谢你。

此致

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的发帖。 这看起来还可以、但我将由我们的团队来执行、以进行确认。 请允许我一些时间。 我会经常向您发送更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、您对此有更新吗? 请提供临时答复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我让我们的质量工程师对此进行了研究、他确认符号与我们的系统相匹配。 至于顶针孔(背面的点)、同一卷带可能具有带或不带顶针孔的器件。  

    感谢您耐心等待我们确认此信息。