This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:I2C 扫描问题

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028644/ina260-i2c-scanning-problems

器件型号:INA260

大家好、我有一个控制器卡、其中包含8个 INA260 (I260AI 05KG4 A1YD)、这些卡一直在完美工作、但现在我有了一批新的卡(I260AI 07KG4 CPG8)。当我使用 I2C 扫描仪时、这个卡没有正确响应。 使用的地址是0x40到0x47、当我扫描旧地址时一切都正常、并且在读取数据时也会得到正确的响应、 但是、由于新地址在扫描期间仅显示0x44到0x47、然后当我尝试从这四个地址读取数据时 、我会遇到错误、因为它不是正确的 IC。 有什么想法、可能会出什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Halldor、

    很难肯定、但我在这里的猜测是、在您运行器件 I2C 时序要求的边缘之前、由于器件的变化很大、因此时序不适用于新的器件。  一种简单的测试方法是尝试使用较小的上拉电阻器、并尝试不同的通信速度。 (您还可以测量计时并与数据表规格进行比较)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我无法验证您提到的第二批器件的标记。 您能否再次检查它是否不是拼写错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 标识:I260AI 05KG4 A1YD 和 I260AI 07KG4 CPG8

    已尝试发送照片,但未成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试重新验证代码、同时尝试按照 Kai 的说明上传图片。 您还可以将粘贴图像复制到编辑器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我已将此图片发送给质量团队进行验证。 当他们回到我的身边时、我会告诉你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Halldor、

    我们能够验证器件、您是否能够检查通信时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有在家工作、您知道 Covid、希望我可以在下周一上班时收集示波器。 我在软件中更改了时钟,但必须验证它是否发生在示波器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来不错。 希望这可以解决问题、但如果不能、请与我分享示波器屏幕截图、以便我可以帮助调试。