This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:Tina 噪声模型

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030168/opa855-tina-noise-model

器件型号:OPA855

在使用 OPA855对 TIA 设计执行 TINA 仿真时、我注意到了看似不可能实现的低噪声性能。 根据我的理解、输入参考电流噪声不能低于运算放大器的电流噪声。 不过、仿真结果显示噪声要低得多(例如、对于100k 欧姆 TIA、噪声为450fA/rtHz)。 我对该电路进行了测量以确认我的预期、测量结果符合3pA/rtHz 的本底噪声。 我可能无法正确读取仿真结果(单位为 V/rtHz、总是使我感到困惑)。

仿真响应:

测量噪声:

e2e.ti.com/.../OPA855_5F00_TIA_5F00_Noise_5F00_Model.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了原理图图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、该模型看起来在输入电流噪声上是关闭的、在这里、我在反相输入中放置了一个感应仪表并运行了一个输出噪声仿真、您可以使用外部噪声源来校正该模型、 有一个指向该 e2e 线程中噪声宏 TINA 文件的链接、  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/974711/3600669#3600669

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 这就是诀窍!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA855模型的误差看起来只是单位误差。 网表中的电流噪声参数以 pA 为单位、但使用了 FEMT 子电路。 将电流值乘以1000即可纠正此问题、而无需额外的噪声宏块:

    .SUBckt FEMT 1 2.
    .param FLWF=1000
    .param NLFF=33000
    .param NVRF=2500

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fran、您修改了 OPA855 Tina 模型? 我印象深刻、做得很好。 以下是针对输入电流噪声重新运行的这些更改、此2019模型显然需要修复 Web 文件夹中显示的内容。