This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA827:装载单元仪表放大器校准

Guru**** 2785905 points

Other Parts Discussed in Thread: INA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030120/ina827-loadcell-instrumentation-amplifier-calibration

器件型号:INA827

大家好、

我将 INA827与负载单元一起用于 ADC 前端。 我想使用外部 mV 源校准我的 ADC。 如何实现相同的目标? 我在下面分享了我的路由。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 使用外部 mV 源来校准我的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smit、  

    问: 我想使用外部 mV 源校准我的 ADC。 如何实现相同的目标?  我想  使用外部 mV 源来校准我的电路。

    让我看看我是否正确理解了您的询问。  

    您在其前端有 ADC 和负载单元电路 您需要校准 ADC 的输出与 Loadcell_range。  

    如果是这种情况、您有两个线性电路。 您可以通过一种校准方法校准两个电路、例如2点校准。  

    1.您在一次测量中校准负载单元测量的低端和 ADC、例如 X 伏特与低端应变仪基准负载条件。  

    2. 您在一次测量中校准负载单元高端测量和 ADC、例如 Y vo;ts 与高端应变仪基准负载条件。  

    在 ADC_Vout 与 Load_cell (例如克)之间进行线性拟合、这是系统的校准曲线。  

    4.如果您想继续操作、请在 load_cell 范围内放置一个已知的负载、并检查 ADC 的 Vout 响应。  

    如果要进行多个 LOAD_CELL 校准、可以在多个已知负载条件下执行上述任务、并在整个范围内执行线性拟合(通常、除非传感器行为不完全是线性的、否则不需要此方法)。  

    或者、您可以单独校准两个线性电路和/或合并校准结果。 借助外部 mV 校准源、您可以确定在 Vadc_out 与 input_analog_signal 中校准 ADC 性能。  

    您还可以使用 INA827_Vout 的外部输入校准源在其输入端以 mV 为单位进行校准。 这种方法可能可行、但您无法校准 load_cell 传感器或惠斯通电桥感应电路中的偏移问题或非线性问题。  

    e2e.ti.com/.../INA827-Loadcell-08242021.TSC

    如果我回答了您的问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    正如您在最后一点提到的、 我要使用外部 mV 源来校准我的电路。 我们通常使用  容量大的称重传感器、即大于1Ton。 因此、使用两点校准校准来校准我的电路很困难、因为我们无法放置1Ton 的死区重量进行校准。 如果我们使用10或25千克等更小的重量进行校准、则输出对于更高的重量不是线性的。


    我的方法:

    Loadcell 输出:2mV/V 激励:5V 总输出:10mV

    1、INA827差分输入短路并记录电路的零点。

    2.对 INA827施加10mV 的外部差分电压并记录跨度点。

    3.将 loadcell 连接到系统并记录新的零点。

    是否有更好的方法来解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smit、

    是否有更好的方法来解决问题?

    我看到你们面临的两难处境。

    您的校准方法实际上是校准电子电路的 DAQ 部分。 这肯定优于无校准、但您在该过程中不进行 LOAD_CELL 校准。  

    我不知道您的系统会有多精确。 如果您能够制作/购买压缩夹具并应用2点校准方法、那么这肯定是对当前校准程序的改进。  

    这是我的想法。 您可以获得气动缸/活塞并将负载施加到负载单元的 DUT (例如、类似于活塞以提升车辆)。 您可以调整气压以控制负载的压缩、直到产生已知负载、 您可以通过方法校准 load_cell。 我认为这种方法比目前的方法更准确。 我认为您还需要校准 load_cell、惠斯通电桥传感器的施加负载与电压输出之间存在误差。  

     如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond