This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:状态标志的最大电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029425/opa462-maximum-voltage-for-status-flag

器件型号:OPA462

您能否阐明漏极开路状态标志的最大允许电压?

似乎无法在数据表中找到显式值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Paul:

    状态标志(E/D)是以 E/D Com. 连接到 E/D COM 的状态标志或 E/D 引脚必须< 7V (一般规则为 E/D - E/D_com <= 5V)。  

    E/D COM 引脚由 Vs 电源电压轨决定、请参阅标记为蓝色的框。

    a.如果 Vs < 106V 且最大值为 E/D COM 引脚上的电压为(V+- 6V)->E/D - E/D_com = 7V、或者 E/D 引脚可高达 V++ 1V (绝对最大值)。  

    b.如果 Vs >= 106V 且最大值为 E/D COM 引脚上的电压为(V-+ 100V) ->E/D - E/D_com = 7V、否则 E/D 引脚可高达 V-+ 107V (绝对最大值)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Paul:

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、您仍可以打开该主题、也可以通过 E2E 论坛打开新主题。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    感谢您对我的问题的快速答复。 一切都很好、感谢您对数据表的澄清。