This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:负输入

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029909/lm139a-negative-input

器件型号:LM139A
主题中讨论的其他器件:LM339LM139

当负输入为-12V 至3K 欧姆时、我们从未经历过错误状态、但我们是否"在边缘"?  反向输入=+1.2V 至750欧姆。  在+15至+30C 下运行。 数据表指出 "输入电流流经寄生二极管接地、并将导通可能会增加 ICC 并导致输出不正确的寄生晶体管"。  我本来会增加一个钳位二极管、但该设计已经使用 了20多年 、因此现在添加 二极管的总体热情  要比 不存在的更少。

"可能会导致输出不正确"。  很显然、可能不会。  但具体在什么情况下呢?  至少有一部分电流将流经正向偏置输入晶体管集电极-基极结接地。  该路径是否比寄生二极管更主要?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请参阅 LM339系列应用手册-其中对此进行了说明、尤其是第2.6和2.9节:

     《LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南》

    很难精确地固定故障模式。 LM139系列基于结隔离工艺构建、因此在每个节点下、即使在内部半导体器件节点之间、也有一个反向二极管连接到 V-。 没有专门的 ESD 结构来承受反向电流的冲击、因此所有反向电流都流经所有这些不同的内部路径、其中许多不是针对电流流动而设计的。

    虽然我们将内部原理图视为分立器件、但内部晶体管/二极管/电阻器实际上只是由反向 PN 结隔开。 因此、过多的电流会从电路的一个部分流向另一个部分。 我们知道、一个比较器输入端的大反向电压会在承受应力时影响另一个通道、即使该另一个通道处于有效状态也是如此。 因此、内部器件可以在应力期间相互"交谈"。

    电流是最大的因素。 请记住、ABS 最大额定值仅表示不会发生损坏、但不能保证正常运行。 因此、相当大的50mA 电流仍会导致故障(但不会损坏)。 要获得50mA 电流、需要比负电源低将近一伏。 最好尽可能减少反向电流。

    如果负电压是正常运行的一部分、TI 将始终建议使用外部钳位。 您可能需要为外部钳位二极管增加一些热情...:^)