This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:继电器抖动问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029708/lm358-relay-chatter-issue

器件型号:LM358

尊敬的先生:

在更改输出 IC LM358的状态时、我们面临继电器抖动问题。

我尝试在引脚编号:3和引脚编号:1 (Hysesis)之间连接正反馈电阻器。

请查看原理图并建议可能的更改。

此致
Murthye2e.ti.com/.../Relay-Chatter-Issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    我会在信号接地端的50k POT 抽头中添加一个100N 电容器、并在 LM358的+input 中添加一个滞后电阻器。 我将增加2k 基极电阻器、并在基极到信号接地之间添加一个100N 电容器。

    继电器绕组电阻是多少?

    继电器是否已包含续流二极管? 如果没有、则添加这样一个二极管、其中阳极连接到集电极、阴极连接到+24V。 将其靠近继电器安装。

    然后、应在 LM358附近安装一个100N 电源电压去耦合电容器、并可在输入分压器(10k)的下部电阻器上安装一个滤波电容器。 即使继电器也会从100N 去耦电容器中受益。

    最后、信号接地布线可能存在问题。 通过位于 LM358接地引脚的接地星形来提供星形接地布线。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生、我将进行更改。

    使用外部续流二极管。 继电器绕组电阻:500欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    在这种情况下、您可以将基极电阻器增加到5k1。

    Kai