This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:OPA2333P TINA-TI SPICE 模型汲取了异常高的输入电流(mAs!!!) 仿真器中的仿真器

Guru**** 2508605 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333, OPA2333P, OPA379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029849/opa2333-opa2333p-tina-ti-spice-model-drawing-unusually-high-input-currents-mas-in-the-tina-ti-simulator

器件型号:OPA2333
Thread 中讨论的其他器件: 、OPA379

您好!

 

我尝试仿真 OPA2333运算放大  器、并使用了 www.ti.com/.../sbom166上的 OPA2333P 模型、因为我找不到 OPA2333模型。 我遇到的问题是 OPA2333P 型号的运行不正常(请参阅下面的内容)。

 

使用 OPA2333P 模型,流入运算放大器输入端子的电流在32mA 时非常高! 它应接近0A (即 PAS 或 NAS)。  有人能帮助解释这种行为吗?

 

 

我尝试了不同的运算放大器(OPA379),并且运算放大器输入端子中的电流可以忽略不计(PA),正如预期的那样。

 

 

此致、

 

耶米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yemi、

    斩波运算放大器不以这种方式工作。 输入引脚不得有太多不同的输入电压。 只有在反馈环路闭合时、斩波运算放大器才会按预期工作、而运算放大器可以使输入引脚具有相同的电势。 同样、斩波运算放大器无法用作比较器。

    仿真得到的巨大输入电流可能是由模型本身引起的、作为警告、可以告诉您出错了。

    关闭反馈环路、一切正常:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶米、

    OPA2333是运算放大器、而不是比较器、因此不应在您尝试执行的开环配置中使用。  在闭环配置中正确使用它、反相或同相显示 IB 的正确值-请参阅下面的。

    OPA2333的设置中具有非常高的输入偏置电流 Ib 的原因是、它是一个斩波放大器、在输入端子之间包含背对背寄生二极管、 当您在输入端子之间施加1.6V 差分电压时、会发生正向偏置-请参阅下文-而 OPA379不是斩波器、因此它没有上述二极管、因此其 IB 保持低电平。

    e2e.ti.com/.../OPA2333_5F00_IB-Circuit.TSC