This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:有关失调电压的问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029172/opa192-question-about-the-offset-voltage

器件型号:OPA192

您好!

请告诉我以下内容、


我认为 OPA192 D/S 中0℃至85℃和-40℃至125℃范围内的失调电压规格包含输入失调电压漂移的影响。

+、当我从℃℃电压@+25 μ V (25uV)计算出最大失调电压@+125 μ V、并且在-40u+125℃PW 封装(℃0.8uV/)上计算出最大失调电压漂移时、

℃为25uV+0.8uV/℃*(125℃‐25℃)=℃105uV)、超出 OPA192 D/S 中超过40 μ V 至125 μ V 的最大失调电压(75uV)。


我想知道如何解决这些差异?

谢谢  

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µV 保证75 μ s 的限值。 最坏情况下的失调电压和最坏情况下的漂移不会同时发生(这样的芯片将在测试期间被拒绝)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    先生对 OPA192最大输入电压偏移的评估是正确的。   数据表表表6.7电气特性确保了 VOS、输入失调电压最大值。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程