This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640HV:LMP8640HVMKE-H/NOPB 最小输出电压

Guru**** 2668425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029382/lmp8640hv-lmp8640hvmke-h-nopb-min-output-voltage

器件型号:LMP8640HV
主题中讨论的其他器件:LMP8640

我们使用 LMP8640HVMKE-H/NOPB 在48V 直流轨上感应电流(高达3A)。 使用的感应电阻器为8m Ω、可最大限度地减小直流压降和功耗。

在低电流值(~75mA)时,一些电路板在引脚1 (VOUT)上显示错误的电压,与100*Rs*is 不对应(对于这个部件,G = 50)。  如果我们将 Rs 值增大到更高的值(27m Ω)、则误差会最小化。

在产品说明书中、这是因为该器件提供了低于80mV 所列最小输出电压的非线性行为吗?

此致

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    感谢您的提问!

    输出电压不正确的原因很可能是器件输出能力的线性范围内未运行。 使用8m Ω 的感应电阻器、尝试测量75mA 的电流只会产生600uV 的压降、当乘以器件增益100时、输出端的压降应为60mV。 但是、器件可保证的最小输出电压为80mV。

    当感测电阻增加到27m Ω 时、不会出现问题、因为测量相同的75mA 电流会产生2mV 压降、导致输出电压为200mV、远高于指定的最小值。

    下面是 LMP8640数据表中显示 Vout 与 Vsense 的图14。 您可以看到、检测几乎低于~Ω.5mV 的任何电压都非常接近非线性区域。 我建议选择一个电阻器、在最低预期电流电平下产生>0.5mV 的感应电压。 这应提供足够的净空、使输出高于80mV。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓜拉夫

    这里有两个问题。 首先、正如您所说、器件具有必须满足的最小输出电压、才能使器件在数据表的规格范围内工作。 对于8mΩ Ω 分流器、75mA 的电流只会产生60mV 的输出(.008*.075*100 =.06)、这低于所需的80mV 最小值。  

    这里的另一个问题是放大器的输入端将存在偏移、并将误差注入测量。 选择分流器时、您希望平衡的权衡因素是测量低侧的信号完整性(可能的最高分流电阻=最大信号量与偏移量)、 和功率(可能的最小分流=系统中的最小散热量)。 仅使用8mΩ Ω 分流器、您在75mA 条件下只能产生600uV 的 Vsense、该信号将与900uV 的最坏情况偏移一起提供给放大器。 这意味着、在进行此测量时、在考虑任何其他误差因素之前、仅偏移误差就可能有大于100%的误差。 以下是 Vs = 12V、Vcm = 2.1V 时该系统的误差曲线:

    我建议增加分流电阻、以便在测量的低侧提高信号完整性、使其远离偏移。 这可能意味着降压至50V/V 增益型号、以确保您的满量程范围保持在放大器范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carolus 和 Louis。 是的、这也是我们发现的一个问题。 将使用较高值的分流器进行测试、并确认所有卡上的问题是否已解决。

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓜拉夫

    不用担心! 请随时更新我们的信息、并在您有机会使用更高分流器进行测试后随时发布跟进。