This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:运算放大器 LM741的 SPICE 或 PSpice 模型

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029664/lm741-spice--or-pspice-model-of-the-opamp-lm741

器件型号:LM741

你(们)好

 我正在搜索具有建模偏移引脚的 LM741的 pspice 模型。 在我必须在 PSpice 中重建的电路中、偏移引脚连接到电位计。 电位计的第三个引脚连接到15V。 如何在 PSpice 中对此进行建模? 或者、我可以不连接偏移引脚吗?

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    刮水器必须连接至负电源电压:

    无需模拟此偏移修剪器。 它的唯一效果是优化 R1和 R2的平衡。

    Kai