This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4202:旁路电容值

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028222/opa4202-value-of-bypass-capacitors

器件型号:OPA4202

您好!

我正在设计使用 OPA4202的放大器电路。

OPAx202的数据表建议为 OPAx202的每个电源输入端子使用0.1uF 旁路电容器。

(第9节:电源相关建议)

OPAx202数据表的图49还显示 了用于 V+端子和 V-端子的4个旁路电容器(C1、C2、C3、C4)。

我将在直流到10kHz 的频率上使用 OPA4202。

我想确认旁路电容器的建议值。

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    我在最新数据表中看不到图49。

    100nF 去耦电容器是标准应用的标准。 另一方面、如果您驱动重负载或重容性负载、我最终会增加去耦电容。 这在一定程度上取决于电源电压调节的质量以及 OPA4202与稳压器的距离。

    您能详细介绍一下您的应用吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    我将在直流到10kHz 的频率上使用 OPA4202。 我想确认旁路电容器的建议值。

    您的工作频率范围似乎是从直流到10kHz。 通常、我们在应用中使用100nF 耦合电容器。 如果您的电源有噪声、您可以并联多个耦合电容器。 一种标准做法是选择间隔十倍频的旁路电容器。 您还可以将不同尺寸的电容器与多耦合器方法结合使用。 较小的尺寸将具有较低的 ESL、因此其阻抗随着频率的增加而上升得更慢。  

    这些做法背后的原因是:首先、您需要多个低 ESR 耦合(旁路)电容器、以便能够滤除噪声敏感型应用中不需要的高频信号。 如果运算放大器的电源轨包含高频噪声、则需要通过低 ESR 电容器将高频信号重新接地。 电容器的 SPICE 模型包含 ESR + Xc + X_L、阻抗与频率响应之间的关系如上面的阻抗图所示。

    在更高 的频率下、电容器的行为类似于短路。 电压纹波是通过电容器的 ESR*IAC 产生的。 电容器中的 ESR 越低、将在运算放大器的电源轨上产生的纹波电压越低。  在运算放大器的电源轨上、电源轨倾向于具有 DC_振 幅 + LOW_RIPPLE_AC_VOLTAGE。 通过实现多个旁路电容器、它可能能够在一个频率范围内扩展低 ESR 规格、因此您可以移除更宽范围的不必要频率、这些频率可能耦合到运算放大器的内部电路中(如果应用的电源存在噪声、例如开关电源)。  

    这只是使用多个旁路电容器的一个方面。 正如 Kai 指出的、在实现不同的耦合电容值时还有其他因素。 它还取决于应用的类型。 对于 在直流至10kHz 应用中运行的 OPA4202、1uF 和0.1uF 低 ESR 电容器可能足以满足应用需求。   

    如果应用中需要低噪声设计、您还需要查看设计中使用的低 ESR 电容器的数据表、并确保其在频率、温度和负载要求等方面表现良好。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai Klaas69、

    感谢你的答复。

    我将使用 OPA4202进行1m 至2m 的电缆驱动。

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢你的答复。

    我将添加100nF 电容器并检查运行情况。  

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    我将使用 OPA4202进行1m 至2m 的电缆驱动。

    OPA4202 以1m 至2m 的电流驱动输出对于应用来说似乎很长。 您在长电缆末端驱动哪种类型的负载?

    如果 OPA4202驱动容性负载、运算放大器可能会变得不稳定、这与耦合或旁路电容器无关。 当运算放大器无法工作时、输出将在特定条件下开始振荡。 如果是这种情况、则需要对运算放大器进行补偿。

    您仅在 DC-10kHz 范围内运行、您可能可以、但我将检查它以确保正常运行。 您可以通过在输入端应用小阶跃函数(例如0-100mV 或更低)来检查运算放大器的稳定性、并检查负载端的输出响应。 如果输出重复了输入信号而没有振铃、则可以继续操作。  

    如果根据上述测试显示了输出振铃、我可以尝试为您补偿电路。  

    最棒的

    Raymond。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回复。

    我正在考虑将另一个组件中的放大器电路(高阻抗输入)连接到长电缆的末端。

    我假设电缆的电容约为200pF/m

    我参考数据表第7.3.1节中的图40和表2来考虑该电路、并打算在增益=+1时将 RISO 设置为51ohm。

    如果您对此电路表单的 OPA4202的稳定性有任何建议、请告诉我。

    根据您在上一次答复中的建议、我计划在电路运行检查中仔细检查是否存在振荡。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    设置应保持稳定。 它具有 足够的88度相补角、这已经足够了。 即使  配置中的容性负载增加到10nF、51Ω Ω 的 Riso 也会产生并保持足够的相位裕度。  

    e2e.ti.com/.../OPA202-Step-Transient-08202021.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    对于200pF 负载电容、应使用一个简单的100...470n X7R/0805去耦电容(每个电源电压)。 如下所示:

    15V 电源电压下的电容损耗仅为10%。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。

    我将检查100nF 至470nF 的电容器。

    此致、

    网状网络