This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:OPA333输出摆幅问题

Guru**** 2971880 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA333, TLV9002, LMV431, OPA2333P, OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025319/opa333-issue-with-opa333-output-swing

器件型号:OPA333
主题中讨论的其他器件: TLV9002、 LMV431、 OPA2333P、 OPA2333

大家好、

 我们正在设计一个需要在两点测量温度的设计。 我们使用 NTC 热敏电阻(25C 时的电阻为10K)。  为了将 NTC 输出与 MCU 连接,我们

OPA333的器件。 随附了 NTC 热敏电阻的原理图。     TI 的参考设计使用 NTC 电路进行温度感应作为我们 design.in 的参考设计的特色

产品为 TLV9002;但 OPA333可用作替代器件(在参考设计中也是如此)。

  • 我们已将两个 NTC 热敏电阻的每个输出连接到 OPA333的两个同相终端门。
  • 运算放大器工作电压 为3.3V。
  •   还为运算放大器栅极的输入反相端子提供了1.35V 的基准电压(使用 LMV431电压基准 IC)。

此设计可实现0.05V 至3.25V 的输出摆幅。(-10至60度。C)

当 NTC 上的温度变化时,我们可以观察运算放大器端子(同相端子)的电压变化。 输入摆幅介于0.5V 至2.65V 之间。 但在输出端,

我们无法获得预期的摆幅。 在较低温度下、输出似乎被钳位在1.35V (基准电压)、而在较高温度下、输出仅上升至1.5V。 基准电压是

稳定在1.35V。

我们已经使用在 TINA 中进行了仿真

  • 相同的输入电压扫描同相端子。
  • 在反相端子上具有相同的基准电压。
  • 直流电压扫描的示例。

我们得到了预期的增益(1.5)和输出。 下面给出了仿真电路和直流传输特性。

。

请求帮助我们了解此问题的原因和解决方案。

我还随附详细的设计文档以及仿真结果和参考设计。

相关信息

Adarsh


e2e.ti.com/.../NTC-thermistor-with-OPA333-design.pdfe2e.ti.com/.../NTC-temp_5F00_using-TLV9002.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    我们已经使用在 TINA 中进行了仿真

    • 相同的输入电压扫描同相端子。
    • 在反相端子上具有相同的基准电压。
    • 直流电压扫描的示例。

    我们得到了预期的增益(1.5)和输出。 下面给出了仿真电路和直流传输特性。

    我复制了您的图、如下所示。 下面是相关说明。  

    您有两个电压源、您需要写出传递函数、在该函数中、您可以通过叠加方法求解 Vout/VG。 以下是步骤:

    1.36V 的 Vref 短接至接地或 Vref = 0、Vo1 = VG (1+RF/RL)= VG*(1 + 4.7kΩ Ω/ 10kΩ Ω)= 1.47*VG

    2. VG 源到接地短路,VO2 =-(RF/RL)* Vref =-0.47*1.36 =-0.6392V

    3.添加 Vo1 + VO2,Vout 的传递函数为:Vout =  VG (1+RF/RL) - (RF/RL)* Vref = 1.47*VG - 0.6392V。  

    在上面的示例中、 其中 VG = 0.5V、Vout 将为1.47*0.5 - 0.6392 = 0.0958V = 95.8mV

    封装是上面的仿真。  

    e2e.ti.com/.../OPA333-NTC-Thermistor-08062021.TSC

    供参考、下图是 Vout 与 Rntc、Vout 需要通过曲线拟合方程(Vout 与 Rntc 或 Vout 与温度)转换为温度

    e2e.ti.com/.../OPA2333-Thermistor-Plot-08062021.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    为什么这么复杂? 只需将 NTC 接线为分压器:

    https://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您的努力和及时的响应!

    我同意您获得的结果与我一样。

    但我的问题是硬件。 我使用了具有相同值的组件、但无法获得如中所示的输出

    仿真。

    当我从室温增加 NTC (栅极1)两端的温度时、输出电压为 Vref 1.35V、并且仅上升至

    1.36V.同样是栅极2的问题。 运算放大器的输入完全不同。

    请告诉我原因。

     此致、

    Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adash、

    NTC 热敏电阻曲线与温度呈非线性关系、请参阅随附的热敏电阻 Excel。 热敏电阻有多种类型、其中热敏电阻电阻与温度的关系不同。 下面是25°C 热敏电阻时的10kOhm、这两种类型的 R 系数在10kOhm @25C 下也不同。 请检查您正在使用的图表。 在任何情况下、R 与温度关系的形状看起来都相似。  

    我  ºC 了仿真、该仿真表明 Vout = 1.36V -> R=14.3219k Ω(17ºC Ω)、Vout = 1.35V -> R = 14.4445k Ω(~16.5 Ω)。  ºC 上面的热敏电阻图是正确的、您会看到温度变化小于1 μ s。 其中1.36V 等效于17C。 您看到的是热敏电阻作为温度函数的非线性行为。  

    e2e.ti.com/.../OPA2333-Thermistor-Plot-08072021.TSC

    e2e.ti.com/.../10K-25C-Thermistor-R-vs-Temp.xlsx

    如果您不确信热敏电阻是17C 环境或水、则应使用 DMM 测量约14.32千欧的电阻。 如果您有25°C 的水、则应在将热敏电阻浸入 H2O 时在10千欧姆处测量热敏电阻电阻。 您可以使用 Vout 传递公式 I 提供的电压、根据 R_thermistor 值计算电路的 Vout、或通过仿真图跟踪点。  

    与 R_thermistor 相比、有多种方法可最大限度地提高输出电压。 例如、如果您能够将 OPA2333P 配置为缓冲器、则会增加 Vout 的变化;您可能会增加热敏电阻分压器的电压等。 无论如何、如果您能够告诉我完整的设计要求、我可能会推荐一些东西。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Raymond、

    再次感谢您! 我同意你的所有观点。

     我认为你不应该明白我的观点。

    问题是、当我将热敏电阻两端的温度从室温升高约70 - 80 C 时、输出电压从1.36V 无变化。 根据仿真和设计、我们期望在60 C 时输出摆幅高达3.25V

    简单地说、我不应该得到输出摆幅。 输出电压只有1.35V (Vref)的极小变化

    当我将 NTC 温度降低到室温(约5C)以下时、Vout 也没有变化。

    此致、

    Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    问题是、当我将热敏电阻两端的温度从室温升高约70 - 80 C 时、输出电压从1.36V 无变化。 根据仿真和设计、我们期望在60 C 时输出摆幅高达3.25V

    如果在大约70-80C 的温度下增加热敏电阻、则不会看到输出发生任何变化、可能会发生以下情况。   

    1.热敏电阻不良或热敏电阻连接不良。  

    2.运算放大器电路不工作或存在接线问题。  

    为了解决第一个问题、我建议您将同一个热敏电阻浸入温度不同的水中。  

    在70C 水温度下、使用 DMM 时热敏电阻直流电阻应约为1.75kΩ Ω。  

    在25°C 的水温度下、使用 DMM 时热敏电阻直流电阻应约为10kΩ Ω、  

    直流电阻将随温度的变化而变化。 如果它没有变化、那么问题就出在这里。  

    上述电路在温度测量中不支持高达70C 的温度。 在70C 时、运算放大器的输出似乎已达到饱和(3.3V - 70mV = 3.23V)。  

      

    下面是手算:

    70C 时的 Vthermistor = 2.8085Vdc  

    根据 Vout 传递函数、Vout = Vout =  VG (1+RF/RL) - (RF/RL)* Vref = 1.47*2.8085 - 0.6392V =3.489Vdc、这意味着电路在热敏电阻的70C 下无法在运算放大器的线性区域中运行。  

    60C = 2.6425Vdc 时的 Vthermistor (2.488kΩ)、  Vout = Vout =  VG (1+RF/RL) - (RF/RL)* Vref = 1.47*2.6425 - 0.6392V = 3.245Vdc、 这意味着60C 可能是电路可测量的最高温度(Vout = 3.245Vdc 是电路可感测到的上限温度)。  

    无论如何、您会观察到输出端没有随温度变化、这意味着可能会出现以下选项。  

    请配置以下电路、当 Rntc = 10kΩ Ω 时、您应该会看到 Vout = 2.426Vdc。 在本例中、增益= 1.47V/V 如果您看不到输出、我将检查接线连接等。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我不小心单击了"已解决"按钮。 很抱歉。 我的问题没有得到解决。

    我们分别检查了 NTC 以及输出和与运算放大器的连接。 没有发现任何问题。

    运算放大器的输入电压工作正常。(您共享的电路中的 Vthermistor 点处)、我们尝试更换运算放大器。 但也存在同样的问题。

    我们还将反相端子接地并检查输出电压。 此时、我在室温下得到 Vout =40mV。

    当我提高 NTC 温度时、在70°C 时、刚刚提高到110mV

    您的回复非常明显!!

     谢谢、 此致、

    Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    我们还将反相端子接地并检查输出电压。 此时、我在室温下得到 Vout =40mV。

    您能否为我提供电路中圈出的以下节点中的电压测量值? 我想知道中的电压  

    VIN+

    VIN-

    VCC

    4.输出电压

    如仿真结果所示、在室温条件下、Vin+的测量值应约为1.65Vdc、并使用热敏电阻。 VIN-也应为1.65Vdc。 VCC 被称为3.3VDC。 根据仿真结果、输出大约为1.786Vdc。  

    我不知道 Vout = 40mV 的来源。 如果输入电压为 Vin+、例如1.65Vdc、则输出不能为40mV、因为电路增益为1.47V/V 如果 Vref 接地或 Vref = GND=0、则输出应为1.65Vdc * 1.47V/V = 2.43V 左右。   

    您能否拍摄设置图片并与我们分享?  

    当我提高 NTC 温度时、在70°C 时、刚刚提高到110mV

    对于该测量、输出应在上面的电路中被牵引并饱和、并且测得的 Vout 应接近3.25Vd (饱和)。 还请输入上面列出的电压节点测量值、我将看到问题可能出在哪里。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    正如您所说、我们已经完成了测量。 结果如下表所示。

    温度 VIN+ VIN- 输出电压 VCC 参考电压
    室温  1.61.

    1.34.

    1.33. 3.3. 1.35.
    70°C   1.90 1.34. 1.34. 3.3.

    1.35.

    我还附加了设置图像。

    在这里、我们仅在电路板中填充了运算放大器部件、并使用电源为其供电。 NTC 以25 C 和70 C 的温度和 DSO 上的测量电压浸入水中。

    还使用运算放大器连接 PCB 部件。

    我已经发送了原理图部分。

    再次感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    您的设置中可能会发生几件事情。  

    在 Tambb 读数中、Vin+=1.61V 在室温范围内、但 Vin-或反馈电压不符合1.61V 的 Vin+、这意味着您的运算放大器不在线性区域中工作。  

    问:运算放大器的输出端是否有负载? OPA23333的负载是多少? 如果您告诉我、输出端没有负载、并且所有接线连接或 PCB 走线都正常、则运算放大器就会出现问题。   

    在第2次温度测量中、70C 的 NTC 热敏电阻值应约为1751欧姆(之前随附的电子表格 I)。 因此,如果测得 的 T 实际为70C,则 Vin+应在3.3*10k /(10k + 1.751k)= 2.808Vdc 的条件下测量。 您报告了1.90Vdc、有问题。

    假设输入是在1.90V 下测量的、热敏电阻的温度应为3.3*(10k /(10k + X)= 1.90V 或 X = 7.368kΩ Ω(约为32C) 此处是根据测量条件进行的仿真。  

    您的运算放大器设置不在线性区域中运行、其中 Vin-必须跟随 Vin+。   

    因此、我认为您的运算放大器或 PCB 板存在问题、或者布线/连接不良。 由于输出没有变化、您可以将输出加载到下方、或者输出端存在电压。  

    请将 OPA2333的两个输入接地并测量输出电压。 我认为您必须使用电导率/DMM 表逐引脚进行跟踪。  

    顺便说一下、我已经指出、70C 的测量将使运算放大器电路饱和。 换言之、该电路可能能够测量接近~60C 的最高温度。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    确认 R26确实是真正的10k、电阻不是高得多。

    确认 R27确实是真正的4k7、而不是小得多的电阻。 还应考虑电阻器损坏或焊接不良导致的短路。

    确认 C33实际上是一个100nF 电容器、而不是一个低欧姆电阻器。 还应考虑电容器损坏或焊接不良导致的短路。

    最好卸下所有这三个组件(R26、R27和 C33)并安装新组件。

    Kai