This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2695:未使用的通道

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2626, OPA2695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028928/opa2695-unused-channel

器件型号:OPA2695

您好!

我知道、如下图所示、形成电压跟随器是处理未使用的运算放大器通道的方法之一。 但是、可以将+IN B (或+IN A)下放到 OPA2626未使用通道的 GND 吗? 由于+IN B 电压(GND)不在其共模输入电压范围内、我担心它是否对另一个工作通道产生负面影响。 在这种情况下、其电源为+5V 单电源

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午横田洋三  

    首先、OPA2695是一款双电流反馈运算放大器-除非您正在寻找振荡、否则不能在没有反馈电阻器的情况下运行这些运算放大器。  

    对于未使用的通道、 使用499欧姆反馈 R 并以合理的低源 R 在中标度对 V+输入进行偏置。我还可能将499欧姆负载接地-这一切都与为未使用的通道建立良好的直流工作点相关、并尝试让其看到 足够的相补角。 但坦率地说、如果只有一个通道处于活动状态、为什么要使用双通道版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike-San、

    感谢您的快速反馈。 自从多年前、我就完全忘记了如何使用电流反馈运算放大器。 问题背后的背景是、已经构建了 PCB、没有空间放置额外的电阻器来解决该问题。 我正在寻找一种方法来处理未使用的通道、同时尽可能减少电阻。

    现在、我还记得、电流反馈运算放大器需要反馈电阻器才能保持稳定、但确实需要将 OPA2695的同相输入置于中标度吗? 重点是、该未使用的通道是否会对另一个运行通道产生负面影响。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图显示了单电源? 如果是这种情况、将 V+输入接地将使该级输入上的缓冲器饱和、很可能会拉取相当大的电流。 如果您实际上是双极电源,那么接地可能是可以的,尽管我建议接地20欧姆电阻以抑制>1GHz 的输入晶体管振荡。  

    如果您使用单电源、是否可能不会再使用另一个基准电压、但再说一次- V+输入直流偏置电压上的布线长度存在问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山、您好!

      正如 Michael 和您提到过的、如果放大器用于单电源配置、它将超出器件的共模输入电压范围、并使未使用的放大器饱和、这 将增加电流消耗(电源电流将大幅增加)、 并可能导致所用通道和未使用通道之间的串扰相互作用。 Michael 的评论可以在本 技术手册中进行总结。 它介绍了为单电源轨系统和双电源配置未使用通道的正确方法。

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sima、您必须小心使用这些 PA 文档-它们没有 CFA 器件、因此您发送的文档显示未使用通道的短路反馈、对于此 CFA 问题完全错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="35977" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028928/opa2695-unused-channel/3803486 #3803486"]我正在寻找一种方法来处理电阻尽可能小的未使用通道。

    那么、这可能是一个选项:

    Kai