This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA824:有关图19和图20的问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029104/vca824-question-about-fig19-and-fig20

器件型号:VCA824

你(们)好

我想问您有关数据表中图19和图20的问题、如下所示。

Q1)图19

RS 表示"加载"寄存器、不是输入寄存器、对吧?

Q2)图20

X 轴和 Y 轴似乎不是 correct...probably 排印错误、我想。

您会告诉我正确的数据吗?

感谢您的支持。

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki-San、您好!

     良好的捕获、这是正确的、图19和图20中有拼写错误。

    图19应该是推荐的 RL (负载电阻)与容性负载间的关系。

    图20应为增益(dB)与频率(MHz)间的关系、其趋势描述了各种容性负载下的频率响应。  

    谢谢、  

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,Sima-San!

    此致、