This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA824:RF (反馈寄存器)值

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029110/vca824-rf-feedback-registance-value

器件型号:VCA824

您好!

您会告诉我有关"RF"(反馈)值的频率响应数据吗?

根据数据表、我假设"453ohm"似乎是大约2V/V 的最佳值、"402ohm"似乎是超过10V/V 的最佳值

我的理解是否正确?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi-San、您好!

      是的、您的理解是正确的。 这些是指定该器件时使用的值、因此它将是这些增益的最佳值。 此外、最大增益由射频和 RG 两个外部电阻器设置。 这等于2x (RF/RG)。 在表征该器件时、我建议使用用于这些增益的 RF 和 RG 值。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我很不喜欢。

    此致、