This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2350:位置

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2350, OPA2607, OPA2365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029413/opa2350-subsitute

器件型号:OPA2350
主题中讨论的其他器件: OPA2607、 OPA2365

大家好、我使用 OPA2350进行放大级、但现在它已缺货、我想请您提供替代产品或替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Diana

    您要实现的增益是多少以及输入信号的频率/振幅是多少? 换句话说、此设计需要的最小带宽是多少?  

    我假设您需要5V 或更低的电源吗? 您还更喜欢哪种封装? 在我获得这些信息后、我们可以尝试找到适合您的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    我进行了一些搜索、这里是我提出的内容、没有详细要求。 遗憾的是、除了 OPA2607、OPA2365没有库存。 请查看是否符合您的要求。 如果 BW 低于38MHz、则有其他替代选项。  

    最棒的

    Raymond