This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228-Q1:电流/能量极性

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028806/ina228-q1-current-energy-polarity

器件型号:INA228-Q1

您好!

电路看起来非常好、最后是允许的85V 通用调制解调器。我无法从手册中理解的唯一问题是电流方向和寄存器。 如果分流器上存在正极性(功耗)、则能量寄存器中的值将增大、对吧? 但是、如果存在负极性、将减去该值、或者负极性(电流方向相反)不会影响该寄存器、会怎么样呢? 充电寄存器只是电流积分? 同样的问题是、电流的极性如何区分?

我只需要在 导入模式和 导出模式(充电)下双向测量电流、功率和能量。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michal

    能量寄存 器用于绝对能量、并且始终为正、当电流在任一方向上消耗能量时、它将升高。  另一方面、电荷寄存器将根据电流的方向上升或下降。 电流的极性根据 IN+和 IN-确定、如果 IN+> IN-、则为正电流。  

    因此、该器件看起来很适合您。 如果您有任何疑问、请告诉我。