This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:可查询 INA260数据表

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029323/ina260-ina260-datasheet-inquiry

器件型号:INA260

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 INA260。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我对 INA260的数据表有疑问。 除了两种运行模式(连续和触发模式)外、该器件还具有一种断电模式
降低静态电流并关断流入器件输入的电流、从而减少电源漏极的影响
器件时的开关频率。 从 µs 模式完全恢复需要40 μ A。 的寄存器
器件处于断电模式时、可对其进行写入和读取。 器件保持在断电模式,直到其中一个激活模式设置被写入配置寄存器(00h)。

8.3.3基本 ADC 功能。 基本上、我想了解"关断流入器件输入的电流"是什么意思、什么是器件输入。

我有2个 ina260s、通过220 Ω 电阻器监控由5V 电源供电的小型 LED 灯的电流。 第二个 ina260通过 i2c 进行通信、但有时会关闭 LED 灯。 LED 由运行 ina260s 的相同5V 电源供电。 因此电源电压不是问题。 我的问题是第二个 ina260为什么会关闭 LED 并通过 i2c 报告:

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    从 INA260方框图中可以看出、该器件由两部分组成–集成分流器和硅片。 在您的问题中 ,“器件输入”是指 INA260的器件部分的输入,而不是 IN+/-引脚。 在关断模式下、芯片通过消耗更小的静态电流(Iq)和更小的输入偏置电流(Ib)来降低功耗。 这可以从数据表中看出:

    如果您可以展示原理图以了解问题、那将会很好。 除非您将 INA260置于某种控制环路中、否则它应该无法关闭所测量的 LED。

    此致、Guang