This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302-Q1:Alert2引脚未恢复

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028894/ina302-q1-alert2-pin-not-recovered

器件型号:INA302-Q1

尊敬的先生:

我们使用 INA302A1电流传感器进行电流测量和电池短路保护。 在正常工作条件下、我们会向传感器提供小于125mV 的差分输入、但在短路条件下、有时差分输入超过125mV。  

我们使用5V 电源在锁存模式下运行 INA302A1电流传感器。 ALERT2引脚包含外部上拉高电平。

发生短路时、ALERT2引 脚变为低电平有效、并保护电池免受过流的影响。 但 在短路情况结束后、即使 LATCH2引脚在100ns 至1ms 的时间内下拉、ALERT2引脚也不会达到上拉高电平。

这个问题也是随机出现的、但是一旦 INA302A1的复位电源、ALERT2引脚变为高电平有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh、

    这看起来像是原始帖子的副本。 请在 此处查看我们工程师的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短路周期结束后、INA302A1的 Vout 引脚仅显示 Vref 值、电流也为零。

    但在 极少数情况下、即使锁存引脚在100ns 至1ms 内下拉为低电平、ALERT 引脚也无法恢复。

    但我们怀疑短路期间、如果 Vout 超过 IC 电源电压(Vs)、则会影响 IC 锁存引脚功能电路内的任何元件。 由于这一原因、即使锁存引脚从100ns 下拉至1ms (短路结束后)、警报也不会恢复、无论我们是否怀疑是正确的方式、请解释。

    在此期间无法捕获非常随机的波形。 但是、我们可以确保每次将 IC 上电复位为清除警报状态从低电平变为高电平(当短路周期结束后警报未恢复时)。

    为了清除短路、数据表中未提及的 LATCH 引脚下拉所需的最长时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh、

    正如 Guang 在 您的其他论坛帖子中提到的、比较器具有内置的100mV 迟滞以避免警报输出上的抖动是您面临的问题的理想选择。 您是否确保在复位线路时、您检查的测试条件能够恢复到超过迟滞点的水平?

    关于 RESET 引脚的时序、如数据表所示、正确清除线路的最短时间为100ns。 数据表未指定最大值的原因是没有最大值。 当 RESET 引脚被置为有效时,它不会终止线路,而是将其移至:“透明模式”。 在此模式下、ALERT 引脚将跟踪状态、而不是像锁存模式那样简单地锁存。 有一个图像可帮助在数据表中将此模式可视化:

    您提到过、在该事件发生后、输出电压为"仅 Vref 值"。 您在这里将 Vref 的值表示为什么? 此外、您能否共享原理图?