This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:传播延迟与数据表参数不匹配。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028805/tlv3201-propagation-delay-is-not-matching-with-datasheet-parameters

器件型号:TLV3201

您好!

数据表传播延迟参数与 正弦输入的仿真不匹配。

正弦输入的延迟为996ns、与数据表不匹配。

我已使用 PWM 输入检查相同的仿真、结果与数据表参数匹配。 请提供正弦输入的输入参数及其不匹配的原因。

谢谢、此致

Ashish Nawani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    传播延迟时间是针对20mV 和100mV 的输入过驱电压指定的。 但在您的应用中、输入过驱电压仅为138µV μ V:

    e2e.ti.com/.../ashish_5F00_tlv3201.TSC

    这就是1.3µs 传播延迟时间约为 μ s 的原因:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish 非常感谢您的发帖、一如既往地感谢 Kai 提供了富有洞察力的评论。

    如 Kai 所述、比较器的传播延迟会随过驱电平(输入波形达到阈值以上的电压电平)的变化而变化。  但是、我需要检查这是否在 TLV3201中建模。   在我们审查模型后、明天有人会回来找您。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    我们不会对输入过驱时的传播延迟变化进行建模、因为无论过驱量如何、我们都仅对典型数据表值进行建模。 在本例中、我们采用了最坏情况下的47ns。

    您是否正在使用我们最新的模型? 它在 Web 产品文件夹中被命名为"TLV3201 PSpice 模型"。  我还附上了该报告。  

    感谢您将此事提请我们注意!

    CHI

    e2e.ti.com/.../sbombt6-_2800_1_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nguyen、

    我尝试使用附加模型进行仿真、以获得输入正弦波:与之前的模型(01JUN2012)相比、延迟增加了近8倍。 请找到所附的仿真结果。

    PWM 输入延迟保持不变。

    请提供过驱与延迟间的关系图/表格/数据、以便可以对仿真和计算参数进行等比/匹配。

    谢谢、此致

    Ashish Nawani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    请告诉我任何更新。

    谢谢、此致

    Ashish Nawani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    由于输入信号变化非常缓慢且过驱极少、因此您不能期望这里的传播延迟远小于1µs μ s。 这是完全不现实的。 请记住、20Hz 正弦的周期为50ms。 1µs 是20Hz 周期的1/50000! 即使实际噪声最小、跳转矩抖动也会超过1µs μ V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、

    数据表中有一个传播延迟与输入过驱间的关系图(图19)、但正如 Kai 提到的、您的输入信号太慢、以至于 您将在传播延迟中获得不准确的值。  

    感谢 Kai 的帮助。

    CHI