This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:如何确定增益设置电阻器#39;s valus?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029148/opa192-how-to-determine-gain-setting-resistor-s-valus

器件型号:OPA192

大家好、

我的客户使用 OPA192进行高侧电流感应、如下所示、关于增益设置电阻器、如何 确定合适的值?

如果我们选择小电阻器、应该考虑什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这里的主要问题是共模抑制。 对于分立式电阻器、容差为1%的电阻器的共模抑制将约为40dB、容差为0.1%的电阻器的共模抑制将约为60dB。 我强烈建议使用专门的 TI 电流感应放大器。 它们提供高达140dB 的共模抑制、因为这些电阻器在同一个芯片上进行处理、并且几乎完全相同:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/analogue-output/products.html

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    如果出于某种原因您不想或不能使用具有包容性电阻的电流分流监控器 IC、如 Kai 建议的那样、我们可以使用精密运算放大器和外部电阻器重新访问。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程