This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7231:它是否可用于为6节电池提供 OV 和 UV 保护?

Guru**** 2545580 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV7231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028368/lmv7231-can-it-be-used-to-provide-ov-and-uv-protection-for-6s-batteries

器件型号:LMV7231

大家好、

我的客户有一个6s BMS 项目、他们需要一个 UV 和 OV 保护器、因此我想知道 LMV7231是否可用于以下配置? 这就是每个通道输入都是差分的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、

    您尚未展示您打算如何处理两个 LMV7231的本地接地引脚。 连接到本地电池接地或全局接地?

    您的或方案是什么样子的?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复!

    我为两个 LMV7231使用本地接地、因此如果我要保护12节串联电池、则较低的 LMV7231接地将连接到最低电池的接地端、而较高的 LMV7231接地将连接到第七节电池的接地端。  

    对于或电路、我将使用隔离。 我的主要问题是、对于每个 LMV7231、输入是否可以是差分输入? 如数据表中所示、IN+6和 IN-6不会以 GND 为基准

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢亚伯拉罕提出您的问题、感谢 Kai 的持续支持。

    遗憾的是、LMV7231的所有输入都是相对于接地进行监控的、因为它们与以接地为基准的内部基准进行比较。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、

    我可能会这样做:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    智能电平转换 Kai

    我唯一能想到的其他选择是使用比较器、这些比较器可以处理所有串联电池的整个电压范围。  通过这种方式、仍然可以使用电阻分压器对所有内容进行相对于接地的监控。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、Chuck、我们将尝试这些方法、非常感谢您的帮助