This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA824:基本问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028688/vca824-basic-question

器件型号:VCA824

您好!

我想问您一个有关图76数据表29页电路的基本问题。

电路中有2个输入寄存器、R2/R3。

我认为 VCA824的输入寄存器是由寄存器设置的。

您会告诉我如何选择寄存器的值吗?

如果我们希望输入寄存器为 max、则应删除寄存器(R2/R3)、我想...

我想知道 R2/R3的作用。 (阻抗加工除外。)

很抱歉我的基本问题。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki-San、您好!

      该器件是电压控制的可变增益放大器、而不是可编程增益放大器。 因此、没有数字接口(寄存器)或增益控制位。 最大增益由外部电阻器使用引脚+RG 和-RG (2V/V 至100V/V)设置。 增益范围(40dB)由 VG 引脚设置的外部模拟电压控制。 第8.4节更详细地介绍了该器件的增益功能、并提供了有关增益与增益控制电压的图13、图35和图56的数据表。

                                               

      输入电阻器(R2/R3)的唯一用途是您已经声明的 那样、这只是阻抗匹配、并且保持输入阻抗平衡。 由于增益设置电阻器连接在两个输入缓冲器输出引脚之间、因此输入阻抗与增益设置无关。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima-San、

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、

    Takumi