This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193QML-SP:电路审核

Guru**** 2950340 points

Other Parts Discussed in Thread: INA901-SP, OPA4277, LM193QML-SP, LM193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1027460/lm193qml-sp-circuit-review

器件型号:LM193QML-SP
主题中讨论的其他器件:INA901-SP、 OPA4277、 INA240-SEP、 LM193

 大家好、

我的客户希望使用 LM193QML-SP 检测电流(INA901-SP/INA240-SEP)和电压(OPA4277)、

他想知道如何处理方框图中的 Vref、如下所示。

请就此方框图提供任何意见或建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan

    谢谢您的发帖、但遗憾的是、我看不到您所无法了解的基准电压的详细信息。  请指定比较器的工作电压和基准值。  了解这只是一个简化的方框图、但请确保在实施时包含上拉电阻器。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    比较器的工作电压为5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Ryan、但我仍然无法提供大量指导。  我知道比较器的工作电压为5V、但您能评论什么是基准电压吗?  一个通道是电压检测、另一个通道是电流检测、这似乎是一个良好的用例、但您的问题是有关基准的具体问题。  您的问题是参考文献吗?  您是否在问如何创建基准或它可以具有多大的范围?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、未能清楚描述问题。

    是的、我想问如何创建基准、或者它的范围是多少?

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我想禁用的是在过压和过流情况下关闭直流/直流模块? 这意味着5V 电压将到达更低的 LM193的+input? 但这在为 LM193提供5V 电源电压时不起作用、因为共模输入电压范围仅高达 Vcc-2V = 5V-2V = 3V。 因此、LM193需要看到高于5V 的电源电压、或者您需要在 LM193的正输入端安装一个分压器。

    kA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    也许我不太关注您的观点、但我认为只要我们有一个来自您描述的共模范围内的5V 电源的外部基准、我们仍然可以接受这个想法。  这可以是一个简单的5V 电源电阻分压器、我认为该分压器已经过稳压、并且与将被禁用的直流/直流转换器无关。  只要其中一个引脚处于建议的共模范围内、比较器的输出将处于正确的状态。

    卡盘