This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:将差分信号转换为单端信号时出错

Guru**** 2952500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, OPA330, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029068/iso224-error-in-converting-differential-signal-to-single-ended

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: OPA330、 TINA-TI

我正在设计一个电路来从6S 锂聚合物 电池(约48V)获取电压。 电池用于 为 ESC 无刷电机供电、因此将采集系统与电机电路隔离非常重要。

ISO224需要将其输出信号从差分转换为单端信号、因此我使用的是第一个掌上运算放大器(OPA330AIDR)。

在我的仿真中、我尝试重新创建 ISO224输入端的电池电压行为。  

问题是、ISO224的 OUTP 和 OUTN 上的电压看起来不错、但 OPA330的输出看起来非常奇怪、它应该等于或非常类似于图3中的通道3。 理论上、OPA 配置为1V/V 增益。

我使用的是 TINA-TI、库组件直接从德州网站下载。  

我做了什么可能的错?

编辑:在同一电路中、如果我 更改 Vin 的振幅/变化(电池电压)、电路似乎工作得更好。

仿真文件

e2e.ti.com/.../Leitura_5F00_Tens_E300_o.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo、

    使用隔离式放大器进行仿真时并不总是很直观、但您的接地 GND1和 GND2需要以某种方式参考仿真接地。  

    它还可能有助于为运算放大器提供电阻输出负载、使其跨接电压。 我没有您正在使用的"白噪声"波形、但 请给所附文件一个快照、看看它是否有用。  e2e.ti.com/.../4314.Leitura_5F00_Tens_E300_o.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您所做的更改修复了仿真。 我只删除了仿真接地、因为我想隔离 GND1和 GND2。 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo、

    很高兴能提供帮助!  

    在实践中、您当然不会像这样将接地连接在一起、但单独接地的概念不适用于仿真(尚未)。