This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA239:INA239采样率

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028683/ina239-ina239-sampling-rate

器件型号:INA239

您好,

我想使用 INA239来监控电压和电流、为了获得详细的 I/V 曲线、需要更多的采样点。  

从 INA239数据表中、我们只能找到 ADC 转换时间和最小值。 ADC  转换时间为50us、我们可以说 ADC 采样率为20Khz (1/50us)吗?   

谢谢

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    答案是肯定和否定的 正确的做法是 INA239的最大采样率为20kHz、但这些采样值也由 ADC 共享、用于运行中的多路复用器的另一个通道、如果同时使用这两个通道、采样率将降低。 例如、如果您同时测量电流和电压总线、这两个通道会拆分转换、每个通道的采样率将为10kHz。 温度传感器也是多路复用器的潜在选择、这也会减少采样