This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302-Q1:Alert2引脚未恢复

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028892/ina302-q1-alert2-pin-not-recovered

器件型号:INA302-Q1

尊敬的先生:

我们使用 INA302A1电流传感器进行电流测量和电池短路保护。 在正常工作条件下、我们会向传感器提供小于125mV 的差分输入、但在短路条件下、有时差分输入超过125mV。  

我们使用5V 电源在锁存模式下运行 INA302A1电流传感器。 ALERT2引脚包含外部上拉高电平。

发生短路时、ALERT2引 脚变为低电平有效、并保护电池免受过流的影响。 但 在短路情况结束后、即使 LATCH2引脚在100ns 至1ms 的时间内下拉、ALERT2引脚也不会达到上拉高电平。

这个问题也是随机出现的、但是一旦 INA302A1的复位电源、ALERT2引脚变为高电平有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到您在应用程序中遇到问题。 通过将比较器复位至少100ns,听起来您正在做正确的事情。

    在应用 RESET 命令之前、您是否监测了实际输出、以确保其不仅降至阈值以下、还降至迟滞以下?

    如果您仍然遇到问题、能否分享相关原理图和示波器捕获以证明问题?

    此致、Guang