This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2205:ADS1299的前置放大器

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, THP210, OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028936/opa2205-preamplifier-for-ads1299

器件型号:OPA2205
主题中讨论的其他器件:ADS1299THP210OPA1637

你好

我板上的 ADS1299能够很好地处理 ECG 和 EMG 信号

对于 EEG 信号、我需要前置放大器。 从前置放大器到电路板、它在一条有屏蔽的电缆中大约为15cm (15polbut 只是一个有屏蔽的电缆)

我喜欢测试 一些 前置放大器。 一个选择放大器或一个"正常运算放大器"。

我更喜欢电输入和对称输出、如 ads1299中的 PGA 放大器  

你能向我推荐一个吗?

此致

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephan、

    根据上面显示的原理图、您正在寻找全差分运算放大器(FDA)。 我们在精密放大器系列中有两款 FDA 产品、即 THP210和 OPA1637。 后者被确定用于音频应用、但值得考虑。

    在这里、我看到 THP210和 OPA1637的潜在问题是5V 的低电源电压。它们往往用于更高的电源电压。 它们在由5V 电源供电时能够很好地工作、但每个电源轨的输入共模电压为1V、这可能是一个问题。 使用5V 电源时、差分输入电压必须限制为1V 至4V。 您显示了需要0至5V 输出的电路。 如果您的应用能够适应这种较宽的差分输入电压范围、那么这些运算放大器可以满足您的需求。

    TI 的高速放大器部门 包括更多的 FDA 产品。 他们可能有一个更接近满足您的应用需求的解决方案。 我们不支持精密放大器的这些产品、因此我们对这些产品不是很熟悉、因此我不推荐这些产品。

    了解一下 TI 的全系列产品、FDA 产品:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/fully-differential/products.html#p1typ=0.25;10.1

    如果您对自己的应用特别感兴趣、高速放大器 e2e 团队应该能够为您提供帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程