This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:失调电压/偏置电压/噪声/温度漂移参数的长期漂移

Guru**** 2513775 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028504/opa333-the-long-term-drift-of-offset-bias-noise-temperature-drift-parameter

器件型号:OPA333

尊敬的先生:

客户想要了解 OPA333AIDBVR 的输入失调电压/偏置电流/噪声/温度漂移参数的长期漂移 、如下表所示:

关键参数更改

输入失调电压

输入偏置电流

噪声

零漂移

1年后

2年后

3年后

1年后

2年后

3年后

1年后

2年后

3年后

1年后

2年后

3年后

2520184614

德克萨斯州

OPA333AIDBVR

请帮您解决这个问题吗?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我正在与其他内部团队核实 OPA333AIDBVR 是否存在任何请求的信息。 我确信 、搜索 和确定 我们拥有的内容需要一些时间。

    如果我们确实有一些信息、可能需要签订 NDA 才能与客户共享。 请检查并查看 TI 与他们之间是否有一个。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您可能会发现此应用手册很有用:

    https://slideplayer.com/slide/238666/

    本视频:

    www.youtube.com/watch

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我刚刚收到一个回复、遗憾的是、OPA333AIDBVR 未包含在长期研究中。 因此、我们没有任何所要求的信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、  

    但是、有一些行业数据表明、OPA333等斩波输入运算放大器在输入失调电压上不会出现任何长期漂移。 以下是2012年报告的链接、其中显示了近2年的重复测量。 该图在作者去世时停止。 正如他所说、在斩波应用中、长期失调漂移可能主要由外部组件漂移决定。  

    https://dtsheet.com/doc/1671748/an1729--isl28133-long-term-drift