This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:PA 静态电流感测

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028579/ina250-pa-quiescent-current-sense

器件型号:INA250
主题中讨论的其他器件: INA190

想知道 INA250是否是测量 LDMOS PA 静态电流(Idq)消耗的应用的理想选择。   

更喜欢具有集成电阻器的器件、但如果更适合我的应用、则可以使用 INA190等器件。

电流感应放大器。 要求

电流感测放置:高侧

共模电压:28V

测得的电流范围:20mA–200mA

精度:0.5mA

电流测量方向:单向

传感器输出:反馈回 AUX ADC (传感器输出到 ADC 的放置距离是否至关重要?  在这种情况下、距离可能高达100mm 或更大)

12位辅助 ADC 输入范围:0 - 3.3V

我注意到、当我将参数输入电流感应放大器误差分析 INA250时: https://www.ti.com/product/INA250?dcmp=dsproject&hqs=pf

对于大部分感测范围、总误差百分比大于100%

感测到的电流范围:0.02 - 0.20A

电源电压:4.5V

共模电压28V

同样、对于 INA250、或者如果建议使用另一个器件、建议使用该器件的哪个增益版本来馈送输入范围为0 - 3.3V 的12位 ADC?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    计算器显示的误差很可能是准确的、但遗憾的是、由于您希望在范围的下端测量的电流的大小、INA250不适合使用。 与任何运算放大器类似、电流感应放大器具有失调电压、对于这种类型的器件、我们将该失调电压作为电流来表示输入。 如 INA250数据表中所示:

    这表明、即使对于 A4型号、这里的偏移电流也是20mA、等于您要测量的电流。 这意味着、在考虑任何其他误差源之前、仅偏移电流测量就会有100%的误差(在最坏的情况下)。  

    如果带宽足够、INA190可能是这里的理想选择、因为它具有容性耦合输入、非常适合测量小电流。

    在确定 ADC 输入的增益时,请不要忘记增益选择只是一个您可以使用的工具,因为您还可以选择分流器和增益,以确定最终选择的放大器的输出电压(VOUT = I_SENSE*R_SHUNT*GAIN)。 这里的权衡 是、当您选择较大的分流器时、您可以提高测量下端信号的精度(使其远离失调电压)、但这样做的代价是分流器中产生的热量。 当您增加增益时、您可以放宽对分流器的限制、但这样做的代价是降低 BW。   

    关于输出与 ADC 之间的间距、我认为这不是一个问题、但请注意长迹线可能会受到噪声的影响、并且还会在输出引脚和 ADC 输入之间增加电阻。 如  有必要、您可以考虑在 ADC 的输入端放置一个缓冲器。