This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:工作结温的最小值

Guru**** 2767225 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1027201/ths6212-minimum-value-of-operating-junction-temperature

器件型号:THS6212

大家好、

我是否可以询问 THS6212的最小 TJ? 它未包含在数据表中。

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    假设环境温度是建议的最低环境温度-40°C、THS6212会导通(在较长的关断阶段之后)。 此时的结温是多少? 这是建议的最小结温

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!  

    感谢您的查询。  

    在这种情况下、TJ (最大值)是指器件在保持安全运行条件的同时可以维持的最高结温。 您将注意到、同一数据表的绝对最大值表(6.1)中存在两个类似的条目。 其中一个涉及短期、一个涉及长期可靠运行。  

    正如 Kai 提到的、未上电时的结温接近环境温度。 此 参数旨在显示器件在内部升温时、器件运行期间结温会达到多高。 因此是单面(仅最大值)规格。  

    但愿这对您有所帮助。  

    此致、

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vladimir、

    感谢您和 Kai 的详细解释、这真的很有帮助。

    此致、

    利维亚