This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:可订购差异

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072H, TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028200/tl072-orderable-differences

器件型号:TL072

我目前正在使用 TL072CDR、想知道 TL072CPS 或 TL072IP 是否是功能替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JT、

    这是三种不同的封装。 D、PS 和 P

    C 和 I 之间也存在额定温度差  

     请参阅 https://www.ti.com/product/TL072#order-quality

    这三个都是双路运算放大器、执行相同的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL072产品页面建议使用 TL072H:"更宽的温度范围(-40°C 至+125°C)、更高的压摆率(20V/us)、更宽的电压范围(4.5V 至40V)以及更好的失调电压和漂移"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 TL072H 的噪声要高得多! 因此、我不建议将 H 版本替换为标准 TL072。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron。 看起来 D、PS 和 P 具有与图5-4相同的引脚排列。 该温差非常小、因此我可以很好地满足我的需求。 感谢你的帮助。