This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2182:高频时的 CMRR/PSRR

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2182, OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028296/opa2182-cmrr-psrr-at-high-frequency

器件型号:OPA2182
主题中讨论的其他器件: OPA211

大家好、

客户正在为工业应用设计选择合适的组件。

他 发现 OPA2182是一个具有某些必需功能的组件、但关于高频 CMRR/PSRR、该组件不符合我的要求。

他想知道 TI 是否制造了类似的组件、但在300MHz 下具有足够的 CMRR/PSRR。

我研究了数据表、发现大多数  CMRR/PSRR 处于最大10MHz 频率。

 我只能发现 OPA211系列具有最大频率。 在我检查了大量运算放大器后、CMRR 参数的范围为100MHz。

现在、 您能不能让我了解一下电子元件(运算放大器、仪器放大器等)

在 TI 目录中、高频时 CMRR/PSRR 最高(通道数量或其他参数无关紧要)。

如果我能获得 TI 的官方回答、这将是一个很大的帮助、因此我可以重新关注并尝试以不同的方式满足我的设计的技术要求。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    通常、高频下的共模抑制会受到破坏两个输入平衡的 PCB 杂散电容的侵蚀。 因此、在数据表中获得正确的数字只能是工作的一半。

    另一个问题是、在输入端使用不直接的电路拓扑可以完全破坏共模抑制。

    您能详细介绍一下您的应用吗? 原理图会有所帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您的项目应用是什么?

    大多数精密运算放大器产品的带宽低于50MHz、CMRR/PSRR BW 响应"超出"约100MHz 或更低。   

    我认为您可能需要与高速支持团队联系。 如果您有兴趣、我可以转接您。  

    例如 、THS6222 具有如下所示的 CMRR 和 PSRR 图。 此部件用于电力线宽带通信应用。  

    请告诉我们如何帮助您。  

    最棒的

    Raymond