This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:LM258等 OPA2188内部电路

Guru**** 2737475 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2188, LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028297/opa2188-opa2188-internal-circuit-like-lm258

器件型号:OPA2188
主题中讨论的其他器件: LM258

您好、支持团队  

我的客户询问我们是否有 LM258提供的 OPA2188内部电路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    不可以、OPA2188是 CMOS。 请参阅数据表的第9.2.1.2节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、红色、

    如果我们有 类似 LM258的 OPA2188内部电路。

    正如 Kai 所指出的、我们不再展示 IC 的内部方框图。 LM258使用上一代演示 实践;如今、我们使用仿真模型来演示运算放大器的功能。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond