Other Parts Discussed in Thread: OPA690, OPA656, OPA820, TINA-TI, OPA810
主题中讨论的其他器件: OPA656、 OPA820、 TINA-TI、 OPA810
我必须在现有设计中更换 OPA。 由于输出电流驱动要求、我选择了 OPA690。 在我的应用中、我需要驱动一个 R _DC 为6.5欧姆、电感为30uH 的扬声器。 由于 信号发生器的信号质量/分辨率、我需要衰减发生器的信号。 OPA 输入端的交流信号范围为1mVpeak 至400mVpeak、负载电流范围为~170uA 至61mA。 信号频率范围为20Hz 至20kHz。 我只对交流性能感兴趣、有些直流偏移或漂移并不重要。 对于原型模块、电路工作正常。 对于生产型电路板、我发现 THD 性能有很大差异、电路板之间有10dB 的差异、有些电路板工作正常、有些电路板工作正常、有些则不是。 我的所有仿真(阶跃响应、交流特性、THD、SNR、直流)都可以。 对于开环仿真、我会得到一些我不理解的相位结果。 我已经看到、这是由于30uH 的电感。 如果我仅使用6.5欧姆、则相位看起来与同相 OPA 设置一样正常。 我有以下问题:
1.我能否在给定负载和小输入信号下、特别是在 SNR 和 THD 方面、操作 OPA690
2.是否最好使用反相 OPA 配置
3.由于复杂的负载,最好在 OPA 输出端使用串行电阻器
4、OPA 在增益小于1的反相配置下能否运行、例如0.1
5.关于如何使用30uH 电感为开环仿真获得正确相位仿真的任何建议
6.有没有其他 OPA 可以更好地适应,我搜索了 TI 放大器,但问题是所需的输出电流,我需要一个+/-5V 电源。 可能是 OPA656
我附加了 Tina 仿真原理图、用于交流、直流... 仿真。

非常感谢大家的辛勤付出、致以最诚挚的问候
1月