This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:输入偏置电流与输入电压间的关系

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028144/iso224-input-bias-current-vs-input-voltage

器件型号:ISO224

我对使用 ISO224B 感兴趣、但想知道输入偏置电流如何随输入电压(而不是电源电压)变化。 您是否可以提供任何图表或数字 来指示输入从-12V 变为12V 时输入偏置电流如何变化?  假设输入电压接近 "Vcling"时、输入偏置电流也会急剧增加。

我的应用涉及测量需要分压的高电压(最大+/- 1.2kV)信号。 因此、由于分压器阻抗、输入偏置电流将影响测量。 我不希望使用输入缓冲放大器、因为这需要额外的(负)电源轨、因为我的输入信号是交流电压。

虽然输入偏置电流与输入电压不是为运算放大器提供的常见图形、但 ISO224的特性使得它对于该器件尤其重要。  在具有反馈和固定基准电平的传统运算放大器电路中、运算放大器+/-输入端的实际电压保持恒定、即使输入信号发生变化也是如此。  由于该电压保持恒定、因此输入偏置电流也将保持相当恒定、并可通过各种方法加以消除。

但是、ISO224只有正输入、无需外部反馈网络。  因此、当输入信号发生变化时、ISO224输入端的实际电压电平也会发生变化。  更复杂的是,当输入信号为负时,输入偏置电流只可能*流出* IN 引脚。  当输入信号大于 VCAP 电压时,输入偏置电流只能*流入* IN 引脚。  这使得很难抵消输入偏置电流、并且了解输入偏置电流如何随输入电压变化非常重要。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    ISO224的输入电流由两部分组成、一个几乎恒定的不随输入电压变化的组件称为"输入偏置电流"、另一个组件随输入电压变化、由指定的"输入电阻"覆盖。

    如果在输入端安装分压器、请注意、较低的电阻小于 ISO224输入电阻的1/100左右、或者换句话说、小于10k。 然后、ISO224的有限输入电阻可提供小于1%的误差。 同时、15nA 的输入偏置电流提供大约150µV μ V 的输入失调误差电压、这仅是 ISO224输入失调电压的1/10。

    为了降低输入偏置电流对精度的影响、进一步降低分压器的较低电阻。

    请记住、ISO224没有指定的最大输入偏置电流。 因此,如果您不能承受这种不确定性,则需要在分压器和 ISO224输入之间添加具有更好指定输入偏置电流的缓冲器。  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我将与特征评定团队的一些成员核实此信息是否可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、  

    我已确认输入电流与输入电压之间的关系将是输入阻抗值。 输入电流将为800nA/V、电流的方向将随输入电压的极性而变化、如您所述。