This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用作音频隔离的隔离式放大器

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV134, DRV135, INA163, INA134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028133/isolated-amplifier-acting-as-audio-isolation

主题中讨论的其他器件:DRV134DRV135INA163INA134

你(们)好

我的客户遇到有关音频输出噪声的问题:

发现器件的3.5mm 模拟音频输出存在噪声、并怀疑存在电流噪声、在3.5mm 模拟音频输出和接收器侧的音频输入之间添加"音频隔离器"后、问题就迎刃而解。

客户发现"音频隔离器"实际上是一个低频变压器、因此他们想知道 TI 是否有类似的器件来解决该问题。


这里似乎可以使用隔离式放大器、但我不确定它是否可用。 您能帮您对此案例发表意见吗? 如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    音频系统中的噪声通常由接地回路引起。 音频隔离变压器可以断开接地环路并抑制相关的噪声和噪声。 差动信号几乎可以带来同样的好处,这种信号在专业音频行业和录音棚中得到广泛使用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    借助平衡线路驱动器 DRV134、DRV135、可实现真正的差动信号传输。

    即使是简单的伪差动信号也有助于在许多情况下消除噪声和噪声、如下面的简化版原理图所示:

    e2e.ti.com/.../shawn_5F00_ina163.TSC

    左侧的驱动音频电路通过引入 R2 = R1来实现平衡。 由 VG1模拟的叠加到信号接地的 hum 由仪表放大器 INA163的共模抑制进行抑制。 此处可使用许多其他仪表放大器、甚至更简单的差动放大器。

    接地回路噪声抑制并不像特殊、昂贵和重型音频变压器那样理想、但在大多数情况下足够了。 "电子"解决方案的成本要低得多。  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kai

    感谢您的详细解释。

     除了 TX 侧的 DRV134/5之外、RX 侧似乎还需要 INA134/7等差分到单个器 件、但这里的问题是客户只设计 TX 侧、因此 DRV134/5不适合其设计。

    您能帮助检查我的理解是否正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    是的、您回答正确。 对于差分信令、需要一个平衡(或至少是伪平衡)驱动器和一个平衡接收器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    您能详细介绍一下您的应用吗? 您是否知道噪声来自哪里? 电路是如何供电的? 是 I 类还是 II 类电路? 或者换句话说、信号接地是否连接到保护性接地?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    感谢您对此案例的大力支持、我从您的解决方案中学到了很多。

    实际上、我对该应用一无所知、这是我的客户突然提出的请求。

    现在、客户已决定在其电路板中添加一个变压器。

    再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="416625" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028133/isolated-amplifier-acting-as-audio-isolation/3802020 #38020"]现在、客户已决定在其电路板中添加变压器。

    好主意

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好、Kai 似乎已经为您解答了问题、如果您有任何疑问、请告知我们。

    您好 Kai、感谢您的参与!

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师