This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:INA301A1 TINA 仿真错误

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1027695/ina301-ina301a1-tina-simulation-error

器件型号:INA301

您好!

我尝试 使用 TINA 仿真 INA301A1模型。 我在输出波形上看到误差值。

模型文件和屏幕截图

输入电源电压 V2:5V

负载电流、IG1 = 2A 阶跃

我在波形中看到。

  1. IG1为3A (  预期为2A)
  2. OUT_A1为5V (预期为4V)
  3. VIN_A1_DIFF 为300mV (预计为200mV)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    2A 是直流偏移、而不是"单位阶跃"的振幅。 我想您仍然必须将"unit step"的1A 振幅添加到2A 直流偏移中、这会使总电流为3A。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的问题。

    KI 正确、直流偏移+振幅、这会使器件饱和。

    请将问题发布回、以了解仿真和其他问题。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai,这对我们很有帮助! 我将直流偏移设为零、电流振幅设为2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter、 我将直流偏移设为零、幅值设为2A

     您是否具有具有复位引脚功能的 INA301A1模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sadashiva、

    不幸的是,我们没有这种情况。 对于给您带来的不便、我们深表歉意、我们将尽快更新模型。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter