This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:LMV358IDR 温度范围

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1027923/lmv358-lmv358idr-temperature-range

器件型号:LMV358

您好!  

      从新的数据表中可以看出、该器件的工作温度 范围为-40至125°,、但我的客户有一个旧版本的数据表、如下所示、该范围为-45至85。 他们遇到了一些质量问题、只需检查:

1.已确认此器件的工作温度范围

2.该芯片的不同批次之间是否存在潜在的温度范围差异?  

e2e.ti.com/.../121002637-SMT_D08F3E65_LMV358IDR_5F00_SOP_2D00_8_5F00AF73DD4F_V01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天销售的所有"I"器件都在125°C 下进行了测试 在数据表更改之前售出的旧版"I"器件可能仅在85°C 的温度下进行了测试

    更改是从2012年7月开始在数据表的修订版 U 中进行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    任一输入是否超过负电源轨? (共模范围无效)输出电压是否变为 VOL (负电源)、需要从 VOL 快速上升。 (过载恢复时间不是指定的参数)。 这是两个最常见的应用问题。  

    您能更详细地描述"一些质量问题"吗?